シガープラグ スイッチ付のレビュー

平均満足度 3.64 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シガープラグ スイッチ付 モノタロウ
電源の取り出しに。ON/OFFのスイッチ付きなので便利です。 【用途】DC12V専用
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-23
用途:
自作LED照明の電源に(3.8アンペアで切れた)

AC電源器(安定化DC電源20アンペア)に自作LED照明を接続するために。
電源器の出力にシガーがあったので。
スイッチ付き、ランプ付きは非常に便利だったが、3.8アンペアまで流したところ内蔵のヒューズが切れた。
ヒューズのないものに替えた。電源器本体に安全回路が内蔵されているのでそれでも大丈夫だろう。

2023-04-30
用途:
予備の電灯のスイッチに
対象商品:
31951353

ワゴンの後ろの荷物を見る為 以前LEDテープを買って残っていたので、それを取り付けた為に必要時にスイッチを入れて点灯をする為スイッチ付きを購入です、これで明るくて確認しやすいです。

コスモネット工房 様2022-10-27
用途:
LEDランタンへの給電
対象商品:
31951353

シガーソケットの手元でオンーオフ出来るので重宝します。もう少し電流容量の大きなものも有れば、もっと使い道が広がるのでラインナップして欲しいです。

1人が参考にしています
2022-05-10
用途:
シガライター配線時
対象商品:
31951353

スイッチがついているのが良いです。本体のスイッチで入り切りしなくて良く、使い易いです。耐久性も悪くないです。

2021-02-07
用途:
LED作業灯の電源に使用
対象商品:
31951353

豪雪地のため、夜間ヘッドライトに雪が被さり暗くて走行に支障をきたすので、ルーフにLEDライトを付けるために購入しました。60ワットのLEDなのでリレーも必要なく、この季節以外は取り外すのでシガープラクから電源が取れるこの商品は値段も安く、スイッチONで赤く点灯するのでとても使いやすいです。良い買い物をしました。

堀内製作所 様2020-05-04
用途:
12v車の電源とりに
対象商品:
31951353

弊社商品を取付る際の12v車への電源とりに使っています。
非常に良い商品です。

有限会社 イーアンドイースタイリング 様2019-11-17
用途:
積載車の装飾ライト用スイッチとして
対象商品:
31951353

装飾ライト用の電源兼、スイッチとして使用しています。電源コードも長く(1500㎜)コードの太さも充分です。コスパは最強でスイッチのオン・オフも確実で、ランプが点灯されて視認性も良い。何かと使える部品です。

2019-11-01
用途:
自家用車の電源取り上げ
対象商品:
31951353

スイッチ付きなので電源のオンオフが可能になり便利です。

2021-11-30
用途:
アクセサリーソケットからの電源の取り出し
対象商品:
31951353

プラグを抜かずにスイッチで電源をON/OFF出来るようになった点は喜ば喜ばしい事であるが、次の点について改良を望みたい。
① 内蔵ヒューズに見合ったコードが採用されていますが強度的にも1ランクUPして欲しい。
② 全長が長い。 SW・ヒューズ内蔵ではあるが、もう少し短くならないものか。
③ LEDの光が眼に刺さる。人それぞれだろうが刺激の少ない色・光量にしてほしい。

2021-07-28
用途:
ケーブル1.5mに惹かれたが…
対象商品:
31951353

プッシュスイッチを押している間だけ通電するが、手を離すと通電せず。返品交換も面倒なので分解したところ、2回路2接点のSWのうち1回路だけ使用されている。使用されていない1回路をテスターで見たところ、こちらはOKのためハンダゴテで繋ぎ換えてOKとなった。まあ信頼性に欠けるSWなのでいつまで持つやら。モノタロウさん、オリジナルブランドなので検品をしっかりして下さいね。

1人が参考にしています
2021-04-10
用途:
自動車シガーソケットのオンオフ
対象商品:
31951353

自動車シガーソケットに5連増設ソケット挿して、そのオンオフ用に(増設ソケットにハンダで自分で改造)。しかし、増設ソケットに挿した機器のW数が微妙に大きく、増設ソケットのヒューズを大きめにしたら、通電しても、このスイッチに負荷が掛かったのか、スイッチ内部が溶けてしまいました。接続機器の合計電流容量をよく計算してから、お求めになった方が良いかと。ちなみに、ひとつふたつ程度なら問題無いと思います。私は5つ繋いで失敗しました(T_T)

1人が参考にしています