ピストンポンプ オイル用のレビュー

平均満足度 3.83 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ピストンポンプ オイル用 モノタロウ
モノタロウ
3,398 / 税込 3,738
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。 【用途】4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-05
用途:
返品期限が切れると、オイルが漏れる

1年6ヵ月前に購入。
ペール缶(エンジンオイル)からのオイルを取り出すのに便利だが、
2年も経たないうちに(月に2~3缶程度使用)
オイル漏れが発生
オイル漏れ部分は、手動で動かすピストン部分
ピストンを押し上げてオイルを出し、
ピストンを押し下げるとオイルがピストン棒の隙間からオイルが出てくる
その量は、
回数を増やすほどオイルの漏れ(吹き出し)が多くなる
どうやら、
このピストン部分のパッキンは、たいしたことないらしい
2年もたないこの製品は、
価格に対して安いのか高いのか・・・
思ったほどもたない!ことを念頭において購入したほうがいい

2026-03-26
用途:
エンジンオイルの小分け

ペール缶から2Lオイルジョッキに小分けするのに使用。
これ迄、直接注いで周辺がオイルまみれで掃除が大変だったのが回避できるようになった。吐出量も丁度良い。

東芝コンシューママーケティング株式会社 様2023-11-16
用途:
AFTオイル交換
対象商品:
33278779

ボトルへの入れ替えはスムーズで良好で使いやすいです。 使用後、オイルダレの処理が苦慮しますので、本品取外した後のオイル受けが出来るケースがあると便利です。

4人が参考にしています
2023-08-20
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
33278779

ポンプ自体がある程度以上の固定が難しいので、ポンピングした時にグラグラするのは仕方ないのかなと感じました。そこを除外すれば、ほぼ満足しています。

3人が参考にしています
2023-01-18
用途:
バイクのオイル交換(20Lペール缶)
対象商品:
33278779

持ち上げないでいいので、楽々です。
最後に、受け皿を用意すれば、垂れることも無くいいかも。

1人が参考にしています
有限会社 小堀精密 様2023-01-09
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
33278779

1回のピストンで定量が計れるので暗い場所での使用で重宝しています。

有限会社古賀タクシー 様2022-05-19
用途:
20リッターペール缶からオイルジョッキにうつす時に
対象商品:
33278779

缶口の留め具が若干外れやすい傾向がありますが、充分使用に耐えると思います。留め具の締め付けを調整できればなお良いと思います。ドラム缶にも使用できるので重宝です。ただ、使用説明書が若干分かりにくいのが難点です。

1人が参考にしています
2022-04-24
用途:
自動車エンジンオイル交換
対象商品:
33278779

加齢により、新品のペール缶を傾けて注ぐ力に不安を感じて購入。出口の周りを汚すこと無く、作業性が向上。ポンプ内部の異物が出て来る可能性もあるので、100均の茶こしを併用した。ドラム缶用のアタッチメントは不要。

2025-07-11
用途:
2サイクルオイルの給油

弊社でいつも購入している2サイクルオイルの缶にはアダプターが合わず、ピストンが固定できず、ちょっと給油しづらいです。ですがせっかく買ったので、使っています。どこのオイル缶なら口が合う、とかわかるとよかったです。
ピストンがぐらぐらして慎重にやらなければなりませんが、重い20リットル缶を持ち上げる苦労はなくなりました。

1人が参考にしています
2021-02-28
用途:
ペール缶に使用
対象商品:
33278779

まだ一回しか使ってませんが便利!らくちんでオイルが取れます。モノタロウのペール缶にもピッタリでした。

4人が参考にしています
RKautoservice 様2022-07-15
用途:
オイル交換
対象商品:
33278779

オイル交換時とても使いやすく作業で助かっています。

ヴィクトリーオート 様2021-03-20
用途:
エンジンオイルに
対象商品:
33278779

ペール缶から直接注ぐと口がオイルだけになるのが嫌でこの商品にして解消できました。

不動二輪 様2024-06-29
用途:
ペール缶に取り付けて使用

作動や品質には時に問題を感じませんが、ペール缶の口につけるアタッチメントがよく外れてしまうのが難点です。一回の使用でほぼ必ずと外れてしまう。もう少ししっかり止められたら申し分ないです。他には使用後のオイルの返しのための皿が欲しいと思いました。

1人が参考にしています
2020-04-15
用途:
給油
対象商品:
33278779

ポンプとしては便利。だが付属のホースがかなり短いのと、ホースバンドが確かにキツい。ホースを付け替えれば快適です。

2020-09-30
用途:
軽バンのミッション、デフオイル交換
対象商品:
33278779

オイル4L缶で使用します。もう一つの4L缶用オイルポンプと比較してストローク当たりの吐出量が多い方が作業効率が良くなると思いこちらを購入しました。吐出ノズルをカットして1mほどのホースの先にカットした先端を取り付けて注入口に引っ掛けられるように改造しました。最初に内部の汚れが出てきましたが、海外製だと思うのでこんなもんでしょう。使い勝手は良かったです。

2019-10-04
用途:
ATF交換のときにペール缶から必要な分を汲み取り

値段に対してのパフォーマンスがいいと思う。
灯油のポンプでもできるとは思うけど、多少は粘度のあるオイルだったのでポンプを探してました。
安くて使い勝手が良いので満足しています。

1人が参考にしています
有限会社関東リペアサービス 様2021-07-01
用途:
ドラム缶から4L缶に小分けに使用しています。
対象商品:
33278779

ドラム缶1本小分けするまでに、パッキンが劣化して、上から吹き出ます、材質が悪いのか、改善が必要です。
別売りで、パッキンの販売をしてほしい。

3人が参考にしています
清峰金属工業株式会社 様2021-02-22
用途:
薬品の一斗缶
対象商品:
33278779

使用したかった一斗缶には固定治具があわず、使用できなかった。
一斗缶には、何種類かあるようですが
どれに使えて、どれに使えないのか、商品紹介に説明が追加されることを期待します。

1人が参考にしています
2020-06-07
用途:
ペール缶にて使用
対象商品:
33278779

自宅でオイル交換するのに購入。
押すとオイルが出てくるのかと思ってましたが
引っ張るとオイルが出てくる仕組みです。
今のところ使い勝手は悪くないです。

2人が参考にしています
2019-10-23
用途:
デフオイル更新時以外にも
対象商品:
33278779

70番台から160番台程度の粘度の油を注入するのに便利です。常につかうならエア式のルブリケータてを使うでしょうが、フィールド系の作業ではコンパクトな手工具として利用価値があるのです。

1人が参考にしています