チップソー オールラウンドのレビュー

平均満足度 4.29 (63件のレビュー)
商品レビューを投稿する
チップソー オールラウンド モノタロウ
モノタロウ
1,698 / 税込 1,868
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。 【用途】木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。
63件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
高松木太キリスト教会 様2026-03-13
用途:
アルミ柱の切断、鉄柱の切断

厚さが3㎜~6㎜であれば、鉄であったとしてもしっかり切断してくれます。アルミならもっと分厚くても余裕です。ただし、消耗品ですから、刃の消耗はしていきますので、使用頻度にもよりますが、切れが悪くなってきたなと思った頃に、新しい刃に替えています。もっともっと強度があればとは思います。

2026-04-07
用途:
丸ノコ

丸のこの刃としてアルミの切断に使いました。問題なき切断できました。
もちろん木工用としても問題ありませんでした。コスパも最高です。

本木工務店 様2026-02-14
用途:
大工工事

切れ味は良く、そこそこ長切れもして助かっています。
何と言っても価格に大満足!!

アールクラフト 様2025-11-30
用途:
アルミフレームカット

安いので期待はしてなかったのですがかなり切れます。
とりあえず2020を30本ほど切ったのですが音と手応えでわかるくらい切れます。

2025-11-11
用途:
木材のカット

かなりの切れ味で気持ちよく作業が出来ました。タッカーなども気にせず切れるので、サクサク終わらせることが出来ます。

水野 内装 様2025-10-17
用途:
軽鉄、天井材の切断
対象商品:
39457207

mバーはサクッと切れます、チャンネルは丁寧に切らないとチップが飛びます

フィールドバレー 様2025-05-17
用途:
端材カット
対象商品:
39457216

商品敏速に配達され、コスパも良く大胆に作業出来ました、またリピートしようと思います。

ヤマ工業株式会社 様2024-11-25
用途:
作業

安定の品質です良く切れます、寿命はこれから考察します。

2025-02-06
用途:
薄板金の切断です。

思ったよりも長く使えます。リピートありです。別のサイズも購入予定です。

2024-06-06
用途:
木材切断
対象商品:
39457189

購入後長期保管、なんとなく使用確認する、使用に辺り感じ良い。使い方 気お付け、
使い場所により良いものと理解出来た。

2024-02-29
用途:
建築現場で

切れるか切れないかで言うと 切れます。
ただフロアを切ると切り口が弾きます。
そのままボードを切ると表面の紙がペラペラめくれます。
キッチンパネルは切り口をサンドペーパーで面取りすれば問題なかったです。
個人的な感想を言えば値段なりですかね!
現場一軒で一枚ポイするのであれば良いのでは?
あくまで個人の感想なので皆さん一回使ってみて検討下さい。

1人が参考にしています
2024-06-05
用途:
プラスチック製のプランターの処分に
対象商品:
39457189

プラスチックの切断に使用しました。20個位細かく刻みました。
切粉が出ますので床がフラットな場所の方があとかたずけは楽です。
切れなくはないが、キリコもそれなりに発生します。

2024-04-09
用途:
DIY
対象商品:
39457207

木材も切れ味良かった。トタンもカットしたがバリも少なく良好。その後また木材切断したが切れ味良し。

HALE HANA 様2023-09-29
用途:
家具の制作
対象商品:
39457216

今まで色々なタイプ(刃の数など)購入してきましたが、安価でよく切れ、断面もきれいで大変満足しております。

有限会社マルナカ 様2023-10-19
用途:
鉄鋼切使用
対象商品:
39457207

H鋼から鉄板、パイプに至るまで使用してます。
耐久性は少し衰えが早い気がしますが値段を考えると満足です。

1人が参考にしています
2023-07-20
用途:
DIY
対象商品:
39457198

以前値段が高いものを使っていましたが、あまり切れなくなり今度は手ごろな価格のものに変えてみました。切れ味は良いです。

マルフトインターナショナル 様2023-04-18
用途:
塩ビやコンパネのカットに
対象商品:
39457207

コスパもよくて使えます。もっと大きなサイズがあればチップソーにも使いたいくらいです

2022-08-13
用途:
DIYでアルミフレームや木材のカット
対象商品:
39457198

他メーカーの万能刃に比べ安価ですが、よく切れます。
マキタの集塵丸のこKS511(125mm)で使用してます。
2040のアルミフレームの切断に使用しましたが切断面もきれいでした。

2人が参考にしています
2023-02-22
用途:
OAフロアの切断
対象商品:
39457225

裏表がスチールで芯材がパーティクルボードのOAフロアの切断に使用。スチールと木質系の複合材なのでオールラウンドタイプの方が適しているかと思って使用しました。枚数が少なかったので耐久性はわかりませんが、とてもよく切れて問題ありませんでした。金属用のチップソーはどれもそうだと思いますが、切粉はよく飛ぶので、保護メガネは必須です。

2022-10-04
用途:
プラの切断
対象商品:
39457216

チップソーの刃が少し欠けたやつを暫く使っていて ショックが激しくなって来たので思わず買ってしまった 期待してなかったが中々の切れ味買って良かった