リングスリーブ E形のレビュー
- 用途:
- 電気工事士試験練習
- 対象商品:
- 41459959
コスパが良く、品質も均一していました。沢山練習出来たので試験合格しました。
価格を安くするためなのか紙の箱のみでした。ジッパー付きの袋だったらもっと良かったです。
- 用途:
- 配線 草刈り用ナイロンコード止め
- 対象商品:
- 41459968
メーカー品とまったく遜色ない。普通に使える。今回は草刈用のナイロンコード(差し込み式と呼ばれるもの)の抜け止めの為に購入。市販品は普通のナイロンコードの何倍もするので、かなりリーズナブルに作れる。しっかりとカシメないとすっぽ抜けることがあるが、十分に使える。本来の使い方ではないが、安くて助かる。
- 用途:
- ワイヤークリップ代用品として
- 対象商品:
- 41459959
ビニールハウスの日よけシートを張るためのワイヤーロープを固定するためにスリーブを楕円形につぶしてからワイヤークリップとしてカシメて使用しています。重いものではないのでやや荷重のかかるところは2個使用しても安くて数があるので重宝しています。
- 用途:
- 圧着
- 対象商品:
- 41459959
普通のメーカー品をほとんど遜色なさそうです。
きちんと測定できるような環境にないのですけれど、いいと思います。
ケース付きで大5から10個、中10から25個、小50から100個くらいのセットがあったら、割高でもそっちを購入したかもしれません。
- 用途:
- 農具パーツとして購入。
- 対象商品:
- 41459968
刈り払い機ナイロンコードストッパー管として購入致しました。
オレゴン社のフレシキブレード3.5mm用として使用しております。
- 用途:
- 接続用に鉸めて使用している。
- 対象商品:
- 41459959
以前はプラケースに入ったものを使用していたが、今回のものは紙箱に入っている。
品物は同等品と思うが、紙箱入りにして価格を下げているものと思わる。
ささやかな家業なので、現状の社会情勢では有難いと思っている。
- 用途:
- 草刈りナイロンコードの留め具
- 対象商品:
- 41459959
近くのホームセンターよりも値段がお安くて助かります。
草刈りナイロンコードの留め具に使うので消耗品ですので助かります。
- 用途:
- 圧着作業
- 対象商品:
- 41459959
特に問題なく使用しています。入れ物が紙の箱なので到着時に潰れていました(中身は出ていなかった)。ビニール袋で良いのではないでしょうか?
- 用途:
- 電気工事士試験練習用として購入
- 対象商品:
- 41459959
第2種電気工事の実技試験の圧着練習用に購入しました。
安く、量も多いので、非常にお買い得でした。
電気工事士試験の受験者は、是非この商品を購入し、お得に練習してください。
ホームセンターで購入すると量は少ない、非常に高価です。
モノタロウブランドには感謝です。