Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤のレビュー

平均満足度 4.33 (67件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤 TRACERLINE
TRACERLINE
4,998 / 税込 5,498
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。 【用途】134aガス、PAGオイル専用
67件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-21
用途:
これが効かなかったら、廃車にする場合ならお得かも。
対象商品:
41535875

カーエアコンの修理もやってる整備士です。
こういった漏れ止め材を使って、無事に漏れが止まれば良いのですが・・・。
「効果が出ずに漏れ続けるので修理を」と依頼が入ってくる事があります。
まず、R12やR134aのガスはガスの大気開放は法的に違反となるので、ガス回収機を使って残留しているエアコンガスを回収すると漏れ止め剤が回収機を壊してしまいますので、漏れ止め材を分離するフィルタを使用す分、修理代が上乗せになります。
更に、エアコンサイクルに残留している漏れ止め剤が中で硬貨していき詰まりを発生させるので、配管を切り離したら速攻でエアコンガス系統全てを洗浄して残留している漏れ止め剤を除去する工賃も上乗せになします、洗浄できないコンプレッサや洗浄しても残留物が除去出来ないコンデンサやリキッドタンクと言った機器は全て交換必須となるため、修理代が高額になります。
コンデンサの穴空きのようなケースは、エアコンサイクル内のガスが抜けきった後、寒暖差による圧力変化でサイクル内に空気が侵入し、残留している漏れ止め材を硬貨させて詰まりを発生させますので、エアコンサイクルのパーツを全部取り換えという超高額修理になります。

1人が参考にしています
筑陽石油株式会社 様2025-09-14
用途:
カーエアコンガス漏れ対応

エアコンガスが漏れていたため漏れ止めで使用したら、漏れ箇所に作用して漏れが止まったようです。2回試した結果今のところ大丈夫みたいです

1人が参考にしています
関モータース商会 様2025-07-25
用途:
ガス漏れの車両に使用

エバポレーターからのガス漏れの車に使用しました。
3週間ほど経過してもエアコンの効きは変わってない様子です。
引き続き経過観察中。

3人が参考にしています
2025-04-22
用途:
エアコンのガス漏れ対策
対象商品:
41535875

ホントに漏れない。
クルマ購入したら、エアコンガスが無いと言う…。
ダメ元で買いましたが、本当に効果がありました。
ありがとう。

4人が参考にしています
2025-07-22
用途:
車のエアコンガスが漏れている時に使用しました。
対象商品:
41535875

漏れが止まり、エアコンが効かなかったが、効くようになり夏がこせる事が出来ました。

1人が参考にしています
2024-11-01
用途:
エアコンガスの漏れている車両に使用

もう何度か使用していますがガスを入れて数日効いている車両には効果が有ります。入れたことにより蛍光剤も入っているので漏れている場所の特定もできるし凄く良いと思います。

2024-07-24
用途:
農機具エアコン修理
対象商品:
41535875

トラクターのエアコンガス漏れに苦しんでいました。ほぼ毎年補充しなけらばならず、また原因も特定できずで困り果てていました。本製品の存在は承知していましたが、価格も高くて躊躇してました。今回思い切って購入して使用してみた結果、ガス漏れ箇所が一発で特定できました!ブラ。ックライトを当てるとポコポコと泡立っているのが確認で感激です、暫くして泡が止まったので、直ったのかの結果は時間を要しますが、漏洩箇所を特定できただけでも嬉しいです。

5人が参考にしています
2024-09-03
用途:
自動車のクーラー補修

コンプレッサーオーバーホール後も他所から少しずつ漏れているようで、毎年200gくらい補充しています。この度このDr.Leakを入れた所、特に詰まったりしている様子はなく、来年どれくらい漏れが止まるか楽しみです。

2024-10-03
用途:
エアコンのガス漏れ

この値段で漏れが修理できれば満足です。経過を楽しみにしています。

1人が参考にしています
PBC 様2024-07-28
用途:
マイクロバスガス漏れに
対象商品:
41535875

三菱ローザに使用しました。ガス漏れがありましたが、施工後は足す量が少なくなりました。

2023-09-29
用途:
MH23Sに使用
対象商品:
41535875

3年前の夏にガス補充したが、最近冷えが悪くなってきた。目視できる所の漏れは無いのでエバポから少量漏れているだろうと考え、とりあえずこれで様子見です。
これとガス1本入れて効きはよくなった。ドレンからの水の排出もするようになったので、しばらくは大丈夫かもしれません。

4人が参考にしています
2023-07-16
用途:
エアコンガス漏れの予防に
対象商品:
41535875

エアコンガスの入れ替えの度に、必ずこれを補充しています。
ガス漏れの予防を期待しています。

4人が参考にしています
株式会社丹祥堂 様2023-08-05
用途:
エアコンのガス漏れ
対象商品:
41535875

エバポレーターからのガス漏れしていましたが、これを使用したらガス漏れが止まり
エアコンも効いてます。

2人が参考にしています
2023-06-19
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
41535875

カーエアコンのガスが抜けるために使用しました。
コンデンサに穴が開いており直らなかったのですが、
この商品の適用範囲以上の穴だったということだと思います。

3人が参考にしています
株式会社Three Peace 様2022-11-08
用途:
車のコンプレッサーの交換時に使用
対象商品:
41535875

漏れている所がわかりやすく,非常に良い商品でした。

2023-07-13
用途:
カシメ部の漏れ止め

カシメ部からの漏れは止まりませんでした。パッキン劣化等の漏れには効果があるかもしれませんが。

2人が参考にしています
2022-09-27
用途:
車のエアコンがすもれ
対象商品:
41535875

1度目はDr.Leak+143aを2本入れてる最中に、高圧ホースが破裂し、今回2度目真空引き後Dr.Leak+143a 1本のみで(又破裂すると怖いので)終わりました、
漏れてません、冷たい風がが出ています。ありがとうございます。

2022-07-07
用途:
エアコン点検時
対象商品:
41535875

エアコンガス漏れ車に蛍光剤ついでに様子見で入れて走ってもらってます。
軽微な漏れは止まるようでその後の修理依頼が少なくなりました。
エアコン修理依頼が重なった時に頼りになる商品です。
蛍光剤としては価格が高いのがネックです、リーク率は車種それぞれですが使用感で投入車の8割位漏れが止まる印象です。

11人が参考にしています
2022-07-23
用途:
自動車のエアコン
対象商品:
41535875

自動車のエアコンガスがやや抜けてしまい冷えなくなってきたのでガス充填のついでに予防的に投入しておきました。投入後1週間程度独特のガス漏れの匂いがほんの僅かありましたが2年経過しましたが匂いもなくガスの量も良好で外気温35度の時も快適に効きます。もしかするとガス漏れを直してくれたのかもしれません。

4人が参考にしています
2024-04-12
用途:
軽自動車のエアコンガス補充
対象商品:
41535875

初めて使用した。これで漏れが止まったように思うが、価格が高いのでもっと安くならないのでしょうか。

1人が参考にしています