RG Pブレーキフルード4.2のレビュー

平均満足度 4.91 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
RG Pブレーキフルード4.2 RG(レーシングギア)
RG(レーシングギア)
1,398 / 税込 1,538
N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。
33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-04
用途:
車検時に
対象商品:
43597944

ブレーキゴムパーツ保護を兼ねて2年に1度、車検前に使用しています。

2025-07-18
用途:
ブレーキのメンテナンス

安くてたくさん入っていて品質も良いので、重宝しています。
街乗りとツーリングに使っていますが、特段問題なく使えています。ミニバイクでカートコースくらいでも大丈夫でした。

2025-06-14
用途:
車&バイクのブレーキフルード交換時に

ずっと昔から車のサーキット走行でも利用していますが、何の問題もありません。コスパの大変優れた商品で、金色の缶もやる気を出してくれます(笑)

2025-01-01
用途:
軽自動車のフルードに使用。
対象商品:
43597944

コスパ最高でリピ買いです。オススメです。安い分小まめに交換しています。

2024-11-13
用途:
サーキットでも使用

いつもこちらのブレーキフルードでサーキット走行しております。全くの無問題で値段も安いのでお気に入りです。

2024-07-16
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
43597944

以前同商品を某工具専門ショップでセール時に購入してましたが、モノタロウ様ではセール価格よりさらに安く購入出来るので助かります。

2024-04-26
用途:
バイクに使用
対象商品:
43597944

正直言ってワコーズのDOT5買うならRGのDOT4.2の方がいいです。価格だけでなく。
ドカでサーキット走ってますが、まったくへこたれません。
4輪のイメージでしたが、2輪の走行会にも出店し始めてるようで、少しずつ力を入れてるみたいです。
性能ではDOT5に近いが価格はDOT4並というコスパが最高。

2024-04-05
用途:
ブレーキフルード交換
対象商品:
43597944

冬場のみサーキット走行を楽しんでいるが、純正フルードだと毎回エア噛みしていたが3~4回はエア抜き無しで使えている。フルードの性能だけではないかもしれないが純正よりも安価なので満足している。

1人が参考にしています
2024-03-14
用途:
バイクのブレーキに
対象商品:
43597944

街乗りだけでなくサーキットもチョイチョイ走りますが、サーキットに合わせたチョイス(某Wこーず)をするとコスパが悪く、かと言って街乗りチョイスだとサーキット走行が若干不安。
このDOT4.2という表示に釣られて使い始めましたが、なんのなんのサーキット走行でもなんの問題もありません。しかも安い。
この価格と性能のバランスがグッド。

2024-06-10
用途:
ブレーキメンテナンス
対象商品:
43597944

他の方のレビュー評価も良く、気になっていた為購入致しました。交換後はペダルタッチも良く大変満足しています。価格も安くオススメ出来る商品です。

2023-12-28
用途:
自家用車整備
対象商品:
43597944

最近買った中古車のブレーキOH時に使用
完全に街乗り車なので高沸点は必要ないですが、とても安価なため普通のDOT4として使っています。
サーキット走る車両に入れたこともありますが、某青色のブレーキメーカーの上から2番目のフルードより根性あり、表記の数値以上に沸点高い気がします。

2024-06-07
用途:
軽自動車ブレーキフルード交換
対象商品:
43597944

今まで、他のメーカーの物を使用していましたがこの商品に出会ってからこれからこれに決めようとと思いました。リピート買い確実です。

2023-05-25
用途:
90年代の旧車に使用
対象商品:
43597944

車検時に このブレーキフルードに交換。量も1リットルあり ブレーキだけでは余るため、クラッチフルードとして 交換してもらってます。ブレーキを踏むとカチッとした感触があり気に入ってます。何度かリピード買いしています。

株式会社 サンタエンジニアリング 様2023-08-25
用途:
車検整備
対象商品:
43597944

DOT4が1Lで、リーズナブルな価格で良いと思います。

株式会社竹中土木 様2023-01-05
用途:
安価で高品質
対象商品:
43597944

なかなかの量もあり、オイル全とっかえには便利です。

1人が参考にしています
2022-07-10
用途:
ブレーキのメンテナンス時
対象商品:
43597944

メンテナンス頻度を考えるとコストパフォーマンスが良く性能も良いと思います。

2021-12-01
用途:
バイク2台のフルード交換
対象商品:
43597944

初めて使ってみた。
他のいくつかと違い、色が透明なのがいい。
フルードは毎年交換しているので、1年持てば十分。安くのもいい。

2022-02-26
用途:
メンテナンス
対象商品:
43597944

高沸点のフルードに対して価格が安価なので、満足度が高い商品です。

2021-10-31
用途:
ブレーキメンテナンス
対象商品:
43597944

ブレーキオイルとして コレに勝るコスパのはないかと。常に1本置いてます。

2021-08-30
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
43597944

DOT4.2で信頼できる商品です。定期的に交換するものなのであまりお金をかけたくないので、ありがたいです。