ディスクパッド シム付のレビュー
- 用途:
- 自家用車に使用
- 対象商品:
- 84920055
プラドに使用しています。シム付きなので付け替え不要なのは有難いところ、摩耗限度を示すウェアインジケーターが無いですが効き目はかなり良いパッドだと思います。
- 用途:
- パッド交換
ワゴンRのパッド交換に使用しました。 シム付きで値段も安くて良いです。
ダストも少ないし色も薄いので汚れが少なく感じます。
- 用途:
- シム付きとの明記がたすかる
時々、シムが激しく劣化している場合があり、追加でシムだけ購入しようとも、
純正品のセットでしか購入できない場合も多い。
このようにシムつきと明確に書かれていると、購入時に安心できる。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 84920064
雪国なのでリャブレーキのシムは、よくサビるのでシム付きは、大変助かります。納期がもう少し早くなればいいと思います。
- 用途:
- ブレーキパットの交換
- 対象商品:
- 44784557
ブレーキパットのシムは、交換する前についていなかったのですが、MKカシヤマさんの商品には最初からシム付きでの販売でとてもよかった。家族で2台車を所有していますが、もう一つの車両用にもシム付きの商品を買いました。
- 用途:
- 軽自動車のブレーキ整備に使用しました、
- 対象商品:
- 44784557
以前、ブレーキの整備で本来、付いているシム等
が従前の整備で取り外されていてシム不足で
整備が止まった事が有りましたので今回はシム付き
の当製品を購入しました。
新品のシムに交換出来る気分的な良さと部品不足
の不安解消の為にはとても良いと思いました。
ブレーキの性能も純正と殆ど変わりなく良いと
感じました。
- 用途:
- 車のメンテナンス時
- 対象商品:
- 44784487
ディスクパッド交換時に、シム板が古くなってきたので、
シムも購入したいのですが、
(パッド型番は分かるが)シムの型番が分からない...
と思っていたら「シム付きパッド」があったので、購入しました。
頻繁には購入しませんが、シムが必要な時に購入すると良いです。
パッドの性能もシム無しと変わりません。
- 用途:
- 車検整備、一般整備
- 対象商品:
- 44784557
ディスクパッド交換時に、シムが錆びて再使用できないことがよくあります。
他社製品には、シムがついてこないので別途注文となります。
MKカシヤマは、標準でついてくるので非常に便利です。
消費者の事を、よく考えた製品だと思いますお勧めです。
- 用途:
- ブレーキ整備
- 対象商品:
- 44784539
シムは、経年劣化で腐食し変形厚みの不均等などで本来の目的の効果が、出なくなります。
このディスクパットは、純正同様分離出来るシム付きで低価格とても良い商品です。
もう少し対応車種が増えると良いです。
- 用途:
- 車検前整備
- 対象商品:
- 44784557
他のシムなしパッドだと、交換前に付いていたシムを再利用するか、シムのみ別途用意する必要があるのでシム付は交換作業が楽になりました。パッド自体の性能も数日前利用した範囲では問題ありません。
- 用途:
- 車メンテナンス
- 対象商品:
- 44784566
純正のディスクパッドはシムは付属ですが社外品は今まで付いてなかったです。シムは別で頼めないメーカーもありますし、たのめても1,000円以上はしますので当商品は付属で大変ありがたいです。
- 用途:
- 車検前に
- 対象商品:
- 44784557
車検前に注文して置いて、車検が近づいて来たので交換作業するも、片側組んで、もう片側組もうと思ったがパッドに付いているシムが付いていません。錆てしまうので、一流メーカーのカシムラ製品を頼んだにも関わらず残念です。至急片側ぶんを1枚送って下さい。
このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182