ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプのレビュー
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
2025-01-30
- 用途:
- 社外ラテラルロッドの補修に
社外ラテラルロッドのピロにガタが出て異音が出たためこれを使いました
長期的な寿命は高級品ほどではないかもしれませんが、安価に修理できたので満足しています
割烹くぼた 様2023-10-14
- 用途:
- 自動車の社外アームのブッシュ部のリフレッシュ?
- 対象商品:
- 46522937
もしかしたら有るかもしれませんが
ピロ部に装着するはさみ込み式の段付きカラー(内径12mm外径16mm)もセットの商品があれば助かります
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
2023-07-21
- 用途:
- シフトペダル
- 対象商品:
- 46522885
今回は正ネジですが、過去に注文したM6逆ネジのロッドエンドベアリングと組み合わせて希望長さのシフトロッドを作る事が出来ました。動きも良く満足しています。
割烹くぼた 様2023-10-27
- 用途:
- 自動車の社外アームピロ交換
- 対象商品:
- 46522937
今回、社外アームのピロ交換に使いました
付けかえて間もないので強度は分かりませんが
価格と製品には満足してます
学校法人昭和第一学園 様2024-05-13
- 用途:
- エコランマシンの足回りに使用しました。
- 対象商品:
- 46522894
値段からすると大変コスパが高いです。しかし、品物はしっかりしてます。次回も購入しようと思います。
ピデスアート 様2022-07-11
- 用途:
- 車両のワイパーレギュレータ
- 対象商品:
- 46522894
古い車両のワイパーレギュレーターの動きが重いのでジョイント可動部分をすべてこれに交換しました。思った以上に効果がありワイパーの動きが一段と良くなり気持ちいいです。
2人が参考にしています
2022-05-16
- 用途:
- クランク軸に接続する摩耗したエンドロットのヘッド部分の交換。首のネジ部分が短く、ネジ部の径が大きいため切断し、消耗した部分を取り除いた既存のアームに溶接修理を行った。
- 対象商品:
- 46522955
現在のところ。動きに問題はなく、新品の様に修復できた。