ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670のレビュー

平均満足度 4.55 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル
アンセル
2,498 / 税込 2,748
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。 【用途】電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-24
用途:
有機溶剤実験・廃液処理
対象商品:
57780224

強めの汎用溶剤(アセトンやトルエンを含有するもの)は使い捨て手袋で完全に防ぐことが難しいのは理解しているものの、薄いものだと本当に一瞬で破れてしまいます。
この製品は肉厚であり、飛んでしまったり、不意に多少ついたときにすぐに拭き取ればいいという安心感があります。
金額・安全対策・一日での交換による使用量から一番良いと判断しています。
サイズはフィットしたほうが安全に作業できるのでワンサイズ下の意識でMサイズを購入しています。

2025-06-24
用途:
薬品の移し替え

薬品耐性が高く、安心して使用できる。
サイズに種類があり、手にフィットするものを選べる。

アルバテクニカ 様2023-12-15
用途:
機械メンテナンス用
対象商品:
57780224

最初にLサイズを使用していましたが、少し大きいのか指先がたるみ中が蒸れて
使いずらいものだと思っていました。試しにMサイズ購入したところ、少しきつめでしたが伸縮性あるのでこちらのほうが指先にフィットして非常に作業しやすく破れにくくなりました。ワンサイズ小さいものをお勧めします。

株式会社ブッシュ 様2023-10-31
用途:
作業用
対象商品:
57780233

丈夫で使いやすい。
枚数も100枚で、価格もお手頃。

2023-03-30
用途:
水質試験室
対象商品:
57780224

少量の化学薬品を扱うので、今までは安価なゴム手袋を使用してました。
一人の方が、手袋の中が濡れてくると報告してくれたので、ちゃんと耐薬性の物を用意したくて、
こちらを購入しました。フィット性もあり、丈夫でなかなか良い感じだそうです。
化学物質の取り扱いがだんだん厳しくなっているので、より安全な保護具を購入していきたいと思います。

2人が参考にしています
2022-10-31
用途:
農作業での収穫物の水洗い
対象商品:
57780249

私の手は特に大きい(指も長い)のでフイットするものがほとんどありません  この商品があって良かったです 使用感も良好です

1人が参考にしています
2022-09-29
用途:
メンテ及び脂作業
対象商品:
57780224

大変よかったです。油作業時軍手の下にはめて使用するのに!

2022-12-01
用途:
バイク整備
対象商品:
57780215

ニトリル系の手袋のなかで一番分厚く、やぶれにくい。

1人が参考にしています
2022-04-28
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
57780215

極薄タイプを使用していましたがちょっとした事で破け都度交換の手間が掛かったり
1日数回交換が必要でしたがこれは破け難いです。費用的には割高ですが前記事項を踏まえれば充分元が取れると思います。

1人が参考にしています
2021-09-30
用途:
自動車整備
対象商品:
57780224

作業ではめていますが、手に汗をかくと中から汗が、水になってでてきます。ぬいでみると、手がふやけて真っ白になります。改善をお願いいたします。代用品が、ありましたら教えてください。

1人が参考にしています
2020-02-01
用途:
設備のメンンテナンス、
対象商品:
48329393

高いですが、非常に破れにくく生地に腰があって着脱しやすいです。破れにくい使い捨て手袋を求める方や使い捨て手袋を何度も再使用する方にはお勧めできます。

5人が参考にしています