延長コード スウィングプラグのレビュー

平均満足度 4.86 (44件のレビュー)
商品レビューを投稿する
延長コード スウィングプラグ モノタロウ
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。 トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリ対策。
44件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-10-25
用途:
延長コード
対象商品:
48699508

5mでは足りず 10mでは長過ぎるので探したら有りました。7m。
欲しい物が有る、モノタロウ 流石です。

2022-03-19
用途:
延長コード
対象商品:
48699474

ホットプレート、散髪バリカン、スマホのコードの短い充電器で使用していますが使いやすいです

2022-03-18
用途:
コード長が足りない時
対象商品:
48699474

2mは使い勝手が良いので安い時に買っています。
電動工具や投光器が充電池で使えるようになったのでコードリールより延長コードが便利。

2021-11-14
用途:
電化製品の電源コードが短い時
対象商品:
48699456

オーブンレンジを食器棚に入れていたが食器棚に組み込まれているテーブルタップ電源コードが微妙に短く1mの延長コードでコンセントにつないでいたが長すぎてみっともなかったのでこの50cmの延長コードに交換したらばっちりでした。
21年使った洗濯機(7Kg)も壊れたので新しく12Kgの大きな洗濯機に買い替えて設置したのですが排水トラップの位置が大型に変えたため悪いため洗面台側に寄せたところ電源コードが微妙に足りなくなりましたがこの50cmの延長コードで接続できました。やっぱり1mじゃ長すぎてダメなんです。しかもコードが太いので安心感があります。予備に一本買い足しておきました。

2021-09-19
用途:
掃除機用に
対象商品:
48699483

掃除機専用につけっぱなしで使っています。プラグも自由度があり使いやすいです。気持ち短い感じがしますが、そうすると収納時に邪魔になるので、このくらいがちょうど使いやすい長さと思います。

2021-08-13
用途:
電動工具の延長
対象商品:
48699483

この金額で手に入るものとしては必要十分かと。ヒートガンの1500Wではさすがに多少コードが発熱はしますが他の物でも同様なので問題ない。

1人が参考にしています
2021-11-23
用途:
コードの延長
対象商品:
48699474

プラグの部分が回転して引っ掛けることがなくなってとてもいいです。

グラフィックスギャラリージャパン株式会社 様2021-09-02
用途:
充電用の大きな奴をコンセントにつなぐとき
対象商品:
48699456

便利です。テーブルタップに直接繋ぐと、場所をとってしまうのに、これを使うと、邪魔になりません。できれば、もっとコードが短いと例えば5センチとかがあればいいです。

2021-11-20
用途:
会社で使用

会社で使う物なので安いので十分です。コスパの良い商品開発もこれからも頑張って下さい。

DESIGN STUFF 様2021-09-13
用途:
最近の壁掛扇風機の交換に使用
対象商品:
48699456

最近の壁掛扇風機はコードが短い製品が多く成った為購入です。しっかりしていてとても良い延長コードです。

2021-11-20
用途:
庭の掃除機用
対象商品:
48699474

作業中もコードに無理がかからないように感じました。また機会があればよろしくお願いします。

2022-05-09
用途:
電源コードの長さが不足している時
対象商品:
48699508

特に問題なく使えています。7mもあれば十分ですね。

meron_fuku商会 様2021-03-26
用途:
コンセントでのプラグ干渉予防に
対象商品:
48699447

5口コンセントなどに充電器のブースターなど付けた場合5口使えなくなるので、ブースターの延長にしてコンセントの差し込みを緩和させる。角度も好きに曲げられるので便利でした。

京西テクノス株式会社 様2021-03-08
用途:
電源接続
対象商品:
48699517

会社用で購入いたしました。
10mのものがなかなか売っていなかったので購入できてよかったです。

有限会社立森工作所 様2021-02-24
用途:
増設用
対象商品:
48699465

価格の割にはすごく良いものでした。スイングで邪魔にならず助かりました。

2021-02-21
用途:
コードが届かない時
対象商品:
48699465

コードが届かなかった時に使用した。価格が安く而もしっかりしている。

2020-11-03
用途:
ACアダプターのAC側の延長
対象商品:
48699456

ACアダプターの形状が原因でコンセントを独占してしまう事がありますが、これで延長してアダプターをカゴに入れてしまえば差し込みは全部使えます。
目的から言って安価である事が望ましいですが、この値段は有難いです。

ACT 様2021-01-31
用途:
延長コードとして色々
対象商品:
48699483

差し込みが曲がるので使い易いです。他と比べて差は全く感じられません

2021-02-01
用途:
狭い場所に便利
対象商品:
48699447

延長用と言うよりは、接続時の角度調整用に活用しています。

2021-01-31
用途:
DIY用の電源用に。
対象商品:
48699474

DIYで使う治具用に購入。問題無く使えてます。ホームセンターより安くてスイングタイプなのでお得感高いです。