切断砥石 ガチギレのレビュー
2022-05-04
- 用途:
- 鉄骨切断
- 対象商品:
- 55550898
切れる方だと思います。キュービトロン系に負けない感じ。
ただし、0.8mmは減りが滅茶苦茶早い。
だったら1.0mmの方がおススメです。切れ味変わりませんが長持ち。
2人が参考にしています
2021-12-28
- 用途:
- ステンレス薄板等切断125mm、0.8厚
- 対象商品:
- 55550916
ステンレス薄板切断1.5mm、2mm等の切断に使用
ガチでサクサク切れます125mm1.3mm厚の砥石から変更
ステンレス丸棒20mm等も良く切れます。
薄いので捏ねると曲がり、割れがでます。
力で入れすぎない事
充電36Vサンダーで使用中。
100mm、0.8厚も良く切れます。
2021-11-23
- 用途:
- 鉄鋼、ステンレス鋼の切断等に使用
- 対象商品:
- 52365164
之までには多数のアイテムを使用してきました。
今回この商品を購入しステンレス3mm厚の切削に使用してみました、
コツを掴めば好感度です、持ちもかなり良い方なので、今後愛用して行きたいと思います
株式会社 ルーツコーポレーション 様2021-09-07
- 用途:
- 鉄パイプ切断
- 対象商品:
- 52365164
以前からある、洗濯干し竿受け、下部は、コンクリートで、それにビニール被覆パイプ、切断して分別処分に、出さないと、鯖が来て処分に困る。これは、回転を落として簡単に切断出来、助かりました。商品はGOODです。
2021-03-27
- 用途:
- 各種金属の切断
- 対象商品:
- 55550916
以前は別のメーカーのものを使ってましたが、切れ味等と耐久性に遜色はなくコスパを考えるとこちらをリピートすることになりそうです。
2020-10-27
- 用途:
- ステンダクトの切断
- 対象商品:
- 52365164
ジャケ買いして正解。本当にガチで長持ちしてビックリした。
今までいろいろ使ってきたが、次もまたこれを買うと思う。
2人が参考にしています