タッピングスプレー 塩素フリーのレビュー

平均満足度4.05(79件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タッピングスプレー 塩素フリー モノタロウ

塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。【用途】一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等

79件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-09-19
用途: ステンレスや鋼への穴あけ
運輸・通信業

以前使っていた「おむすびコロリン」が無くなったので、安価なこちらを購入してみました。
他と同じでデザインが紛らわしいのと、必要ない部分への飛び散り防止のため、コロリンを使っていた時と同じように、その日に使う分をスポイトボトルの中に噴き出し、数滴ずつ垂らして使っています。
コロリンとの違いは、赤い色が無いのでCRC5.56で代用している感が寂しいくらいで、50個の穴あけ程度では差は感じません。

1人が参考にしています
2026-10-19
用途: 社内機械加工用
製造業

社内での機械加工用に購入しました
メーカー製と比較しても使用上全く問題なく
価格はかなり安いんで助かります

対象商品 : 52640544
2026-03-04
用途: タップを切る作業の時
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて使いましたが本当にタップの切れ味がよくなりすごく作業性がアップしました。

対象商品 : 52640544
2025-10-13
用途: アルミケースにΦ22穴を加工する為に購入しました。
なす工房 様(サービス業)

DIYを行っている者なのでハンドドリルで加工しているのですが
Φ22の穴はさすがに大きくタケノコドリルでは困難な感じでしたがこのタッピングスプレーを使うとかなり簡単に加工出来る様になりました。

1人が参考にしています
2025-10-02
用途: 金属の切削作業、タッピング

安価で塩素フリーなのでたっぷり使える。嫌な臭いも無いので使いやすい。

対象商品 : 52640544
2025-09-08
用途: 金属加工
自動車・二輪車・自転車関連業

ホールソーの使用時に使いました。変わらぬ切れなので良いと思います

2025-08-30
用途: 穴あけ、TAP
有限会社村田産業 様

SUS深穴のタップには心細いですがSS材では満足です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-05-29
用途: 切削オイルとして使用
製造業

個人で鉄工所を営んでいる方からの依頼で購入。
ドリルでの穴あけ作業に、冷却と潤滑で活躍。
使用感は申し分なかったとのことでした。

2025-05-04
用途: アルミ板穴加工
サービス業

初めて使いましたが作業性がアップしました。
もっと早くに使ってればと後悔。
無くなり次第また購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 52640544
2025-02-05
用途: 自転車のパーツの加工
その他業種

初めて、海外よりパーツを取り寄せたのですが、ネジ山が一部破損していました。返品を含めて対応を考えめしたが、ダイスでタッピングをと思ったところ、本商品にいきあたりました。思った以上に上手くいき驚きました。ありがとうございました!

対象商品 : 52640544
2025-03-07
用途: 穴あけ作業

初めて使いましたが本当にドリルの切れ味がよくなりすごく作業性がアップしました。
もっと早くに気づいて使ってればよかったなと思います。
無くなり次第またリピートします。

2024-12-27
用途: アルミ・ステンレスの穴開け加工
サービス業

切削油として安価かつ長持ちで愛用しています。数年経ってもガスのリークもないため、各ボール盤に1つずつ常備しています。

1人が参考にしています
2025-03-02
用途: DIYのボール盤作業、タップ、ダイス作業
平杉整骨院 様(医療・福祉・介護関連業)

スプレータイプなので回転物に手を近づけなくてよく、まきこまれの危険が低減されます。手軽に使えて良いです。

2025-01-29
用途: 切削加工にて
製造業

塩素フリーになってからも価格の安さから現場にて使用しています。
以前のタッピングスプレーのように箱単位での販売もしてくれたら嬉しいんだけどなぁ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 52640544
2024-11-29
用途: 金属の切削時に使用
サービス業

金属の穴あけ時に使用しています。消耗品なので価格が安く助かります。

対象商品 : 52640544
2024-08-05
用途: ホールソーでの穴あけ
製造業

2mm厚の鉄板にファイ65
安物ホールソーでチャレンジ
鉄板の地が見えてくるだけで、削れなかった所へ
スプレーをすると、一気に切削が進みました。
自転車油差しを考えましたが、スプレー式が作業し易さでこれを使って正解でした。
貴社スプレーに共通してですが、上蓋にストローの収納溝があると良いのですが、
特許関連で使用制限されている?

1人が参考にしています
対象商品 : 52640544
2025-04-02
用途: タッピングや穴開け

使いやすいです。
量も価格も良いと思います。
私がこれが定番です。

2025-07-20
用途: メンテナンス
製造業

試しにと思い購入しましたが普通に使用できなくなればリピートしたいと思っております。

対象商品 : 52640544
2024-07-30
用途: タップ加工にて使用
有限会社岩渕製作所 様

主にSSで使用。スプレー式で必要な量だけ噴霧できるのが良い。

対象商品 : 52640544
2024-05-29
用途: タッピング加工の際オイル。
有限会社八巻鉄工 様

汚れも少なく、低コストで大変良い商品ですが、キャプにノズル収納が出来るとさらに良い商品ですね。