ドレンプラグソケットのレビュー

平均満足度 4.96 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドレンプラグソケット KTC
KTC
1,798 / 税込 1,978
17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。 四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。 差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。 【用途】自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-12-25
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
54808234

ジムニーのためのSSTかというくらいちょうどよく使えます。
作業性も良くばっちりでした。

2024-07-03
用途:
ジムニーミッションオイル交換
対象商品:
54808234

ドレンの四角穴が浅いのですがこのソケットを使うとジャストフィット またスペースが無い時は17ミリスパナで締結可能だ◎

1人が参考にしています
2024-03-22
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
54808234

デフオイル交換時に使用。デフのプラグ外しにラチェットの先でやる人もいますが、ナメたら終わりなのでこれは絶対必要です。ピッタリはまり、絶対ナメません!絶対お薦め品です!

1人が参考にしています
2023-12-03
用途:
ギヤオイルの交換
対象商品:
54808234

ジムニーのデフオイル交換時、フィラープラグがかなり固く締まっているので四角穴がなめやすいので、これがあると確実に楽に外すことができました。

せいあ 様2023-09-26
用途:
ジムニー修理
対象商品:
54808234

初めて、使ってみましたが
昔から、使っておけば良かった。

2023-03-31
用途:
ジムニーのドレンプラグに使用

9.5sqでも緩みますが、最悪なめると大変なので購入しました。KTCさんの工具は昔から愛用していますが。どれも間違いない品質です。もちろんドレンプラグにも問題無く使用できます。高さが抑えられているので、狭い場所でも使いやすいと思います。9.5sqじゃなくて10sqのラチェットがあるともっと良いですね。

2023-05-20
用途:
自動車整備に使用。
対象商品:
54808234

スズキ車などの四角いドレンボルトを回すのに使用しています。狭い場所での作業に便利です。

緒方自動車 様2023-11-04
用途:
自動車整備用
対象商品:
54808234

軽トラのオイル交換に使用しています。特に問題もありません。

2022-12-14
用途:
自動車整備時
対象商品:
54808234

さすがKTCです。スズキのプラグにはガタもなくピッタシです。硬くて緩みにくいプラグをありあわせの工具を使用して、プラグ穴を壊すなら持ってて損は無いです。
プラグ穴を壊す心配がなくなりました。

1人が参考にしています
2022-01-12
用途:
自車のメンテナンス
対象商品:
54808234

さすがにKTCの製品です。安心して、ナメることなく、作業できました。作業箇所が狭かったので、メガネレンチが使用できたのが、良かったです。

1人が参考にしています
丹羽 様2021-12-19
用途:
スズキ車デフ・ミッションオイル交換

さすがにジャストフィットします。スズキ車の場合、必須だと思いました。工具が掛からない場所などでは、今までなめやすいので細心の注意が必要でしたが、本ソケットを利用すれば問題ないですね。特に下回りの錆などがある場合等にはお勧めです。

2021-10-03
用途:
JB23ジムニーのデフなどの開閉
対象商品:
54808234

6各のレンチも使えると思うので狭い箇所でも使用できそうだと思い購入しました。また、なめてしまう危険もあるのでKTCだと無メーカー品と比較し、その点安心して使用できると思いました。

2021-08-16
用途:
ジムニーのメンテナンス
対象商品:
54808234

ジムニーのデフオイル交換のために購入しました。スピンナーハンドルだけでなく6角レンチでも回せるので狭い場所でも作業できました。

2021-04-07
用途:
JB23ジムニーのミッションオイル交換
対象商品:
54808234

ジムニーのミッションオイルの注入口のボルトとドレンボルトはボディとミッションのクリアランスが狭い為ラチェットレンチやスピンナーハンドルでは作業ができません
17のレンチでトルクがかけられるこのソケットなら干渉せず確実な作業ができます

1人が参考にしています
2021-02-24
用途:
ジムニーjb23のトランスミッションオイル交換
対象商品:
54808234

これよりも安い10ミリ角はすでに所有していましたが、jb23のフィラーボルトはこれでないと回せません。

2人が参考にしています
ローリエ 様2021-04-05
用途:
JB74、デフオイル交換
対象商品:
54808234

梱包が丁寧でボルトの凹みシッカリ入り作業がしやすい。

2020-10-13
用途:
ジムニーのトランスミッションオイル交換時
対象商品:
54808234

外周の六角がジムニーには必要!
ボディとの隙間が狭く、六角にメガネを掛けて作業しました。
10mm角のサイズは大きすぎず小さすぎず、ちょうど良いですね。

2人が参考にしています
2020-08-25
用途:
固着したデフドレンボルトの作業
対象商品:
54808234

他社のドレンプラグでは不可能だった固着したボルトが外せました。
17mmのレンチ(モノタロウの最大の405mmの物を併用)で動かすことができ、
購入してよかったです。9.5sqソケットと17mmレンチが併用できるのが
最大のメリットですね!

1人が参考にしています
2024-07-23
用途:
ジムニー デフ&トランスファーオイル交換用
対象商品:
54808234

ジムニーのデフオイル、トランスファーオイル交換用に購入した。
差し込み9.5sqのラチェットヘッドも使えますが、フィラーボルト穴がナメル可能性も考えて購入しました。
無くても外れました…

2020-10-20
用途:
デフのオイル交換
対象商品:
54808234

スズキ用の、特殊なパーツですが、安心してドレンを開け閉めできました。

2人が参考にしています