メモリーキーパーのレビュー

平均満足度 4.80 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
メモリーキーパー カーメイト
カーメイト
2,198 / 税込 2,418
メモリー消失を防ぐ!バッテリー交換作業時の必需品。 バッテリー交換作業時に使用するバックアップ電源です。 電源は単4型乾電池×6本(別売)を使用。 3つのLEDインジケーター表示で (1)乾電池の残量 (2)コネクタの接続状態 (3)バックアップ状態が 視覚で分かり、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。 また、OBDⅡコネクタ接続のため、簡単・確実に給電可能。 バッテリー交換作業の妨げになりません。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
オートパートナー山本 様2023-09-29
用途:
バッテリー交換
対象商品:
54946229

数年前に購入した同じものが壊れたので購入。
ODBコネクターに挿します、端子は2本なので荒っぽく使用すると端子が折れるので気を付けた方がいいです。
しかし単3電池利用でなかり使い勝手がいいです。

大塚商店 様2023-11-10
用途:
車のメンテナンスに
対象商品:
54946229

バッテリー交換時に簡単にバックアップできて助かります。

2022-01-31
用途:
自動車のバッテリー交換
対象商品:
54946229

自動車のバッテリー交換今までは充電器接続して交換していました。端子接続する時邪魔になっていた、この商品使うと簡単に取り付けできました。

1人が参考にしています
2021-07-11
用途:
ホーンリレーハーネス取り付け時
対象商品:
54946229

ホーンリレーハーネス取り付け時に、バッテリーターミナルを取り外す必要が有り購入しました。
単4電池を4本取り付けると電源ランプが点灯します。オンオフのスイッチは有りません。
あとは、説明書に沿ってコネクターに差し込めば
バッテリーを外す準備完了です。
作業終了後、カーナビを確認しましたが作業前と同じ内容でメモリーはキープされていました。
使用時には、新品の乾電池を使う事が失敗をしないコツだと思います。

2020-12-17
用途:
バッテリー交換時のメモリー保持
対象商品:
54946229

DAIHATSU車はヒューズを抜くか、マイナスの端子を抜かないといかないので出番は無いですが、それ以外ではかなり使えます。
電池を入れっぱなしだと通電しっぱなしなので、電池を抜いて保存するのが宜しいかと。

3人が参考にしています