CAR COOL E【遅効性】 (エンジン内部洗浄剤)のレビュー
- 用途:
- オイル交換前
オイル交換前に入れてます。
気持ち的にエンジン内部が洗浄されているような感じです。
- 用途:
- オイル交換1週間前
- 対象商品:
- 62374525
オイルを200ml抜いて本品を投入、1日30kmを1週間走行し、オイル交換・フィルター交換しました。
投入前とは比べるまでもなくオイル交換時にはオイルが真っ黒になっていましたので、効果はあると思います。
- 用途:
- エンジンオイルのフラッシング
- 対象商品:
- 62374525
軽のターボ車で使用。使用方法の記載にある300kmでオイルを交換。有名メーカーの遅効性と比べて洗浄力は抑え気味でより安心して使える印象を持ちました。(使用距離の違いもありますが、有名メーカーの物は交換時のオイルはかなりシャバシャバ、本品は粘度を保っているイメージ)
添加後の交換スパンから一般的な遅効性と即効性の中間の位置づけになりそうです。手頃な価格もあり、お試しに使ってみるのもよいかと思います。
- 用途:
- エンジンフラッシング
- 対象商品:
- 62374525
DB3FSマツダデミオ15万キロに添加。300kmか1週間でオイル交換との説明。
添加から100kmほど走ったところで、エンジンがかなり静かになってびっくりしました。カーオーディオが以前より良く聞こえるし、話し声もエンジンにかき消されない。もともとかなりうるさくなっていたエンジンだったので、効果は抜群でした。
300km走ったところでオイル交換し、こちらのメーカーのトリートメントも添加してみましたが、より静かになっている気がします。走行中はエンジンよりむしろ、路面の走行音のほうが聞こえるくらい。いずれも価格が手ごろなので試してみる価値はありですね。
- 用途:
- 整備
- 対象商品:
- 62374525
オイル交換の一週間前に本品を入れ、一週間普通に走行後にオイル交換しました。入れて後で抜くときにオイルの茶色っぽい色が濃くなったので、一定の効果があるようです。
- 用途:
- 車に
- 対象商品:
- 62374525
トヨタノア12万キロオーバーの車に使用してみました。
遅効性なのでこの洗浄剤を入れ、
約300km走行後にオイルとエレメントを交換してみましたが、
そこそこ走行してますので、交換時のオイルの色も、もともと黒っぽく、入れたからとくに汚れが出たという感じはしなかったです、
交換後の燃費も誤差範囲での変化のみ。
トータルでは体感できるものはないですが
精神的な効果はあるかもと思い、
値段も安いですし、即効性よりつまりなど不具合が出にくいかと考え、
年に一回程度は施工してみようかと思います。
- 用途:
- エンジンオイルに添加
- 対象商品:
- 62374525
走りながらフラッシングしてくれる添加剤なのでとても便利です。汚れがひどいエンジンには確かに硬化ありました。続けて次もいれるとなお効果あると思います。
- 用途:
- 26万kmの車に
最近、オイルの減りが気になっていたので、入れてみた。
オイル交換後1週間だが、、オイルの減りが少なくなったように感じる。
これから様子を見ていきます。
- 用途:
- 軽自動車
3万キロのホンダn-vanに添加
いつも2000-3000kmでオイル交換しています
添加した後のオイル交換では普段と違うオイルの色で、添加を知らない作業者もいつもより汚れていると言ってたので効果はあったのかなと思う
価格も安いので定期的に添加しようと思います
- 用途:
- オイル交換の1000km前より
- 対象商品:
- 62374525
過走行車/多走行車、ゆっくりとエンジン内部を洗浄してくれるので、速効性の物より安心して使えます。
普段のオイル交換より1000km前に添加して使っております。
その際にガソリン添加剤も同時添加で効果を期待できると思います。
オイル排出の際はオイルは普段よりもかなり黒くなるので効果はあると思われます。
- 用途:
- H6年のジムニーに入れてみた
前からオイルの減りが気になっていて、1月に200ccぐらい減っていた。
これを入れてみたら、冬のせいか、オイルの減りがやわらいだような気がする。
- 用途:
- ヨット船内機2GMの洗浄
先にヤシマのバルブクリーナーを使用したらスラッジのようなオイル汚れが出た。
てっぺんの給油穴から中をのぞくとこんがり茶色に本品規定量投入500km
5日間とのことでヨットでは10時間航行を5日間で達成してオイル交換した。
バルブクリーナーの時ほど汚れなかったが真っ黒でてっぺんから覗くと
綺麗な銀色の部品にコーヒー色のオイルが付着している状態。
大変満足しました。用法容量を守ると効果が良いみたい。
さてどれほどの間隔で続けるべきか?
- 用途:
- エンジン内部の洗浄
- 対象商品:
- 62374525
注入後1000Km程走行してオイルフィラキャップを外して、エンジン内部をのぞくと注入前に気になっていた黒いスラッジが消えていたので、効果があると感じた。
- 用途:
- エンジン内部洗浄
- 対象商品:
- 62374525
トヨタラクティスNCP105 走行距離約19万キロ走行車にて使用。
オイル注入口から見える汚れが酷く、少しでもこびりついた汚れが落とせればと思い使用。
注入後1週間、約350走行後、オイルを抜いたが色はほとんど変化無し。
オイル注入口から見える汚れもほとんど変わってない。
頑固な汚れにはほとんど効果が無いように感じる。
新しいオイルと共に違う製品を注入し観察中。