エンジンオイル サイレントプラスのレビュー

平均満足度 4.80 (69件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル サイレントプラス モリドライブ
モリドライブ
2,898 / 税込 3,188
【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】 《音の静かさを実感!いつもの走行がもっと快適に!》 モリドライブ サイレントプラスは、走行中の気になるエンジン音を静かにします。 潤滑保護性能をさらに強化、オイル減りを抑え、オイル持ちも良く、省燃費性能も回復します。 もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。 音が静かになる! オイル減りを抑える! 省燃費性能を回復! オイル持ちが良い! 【用途】4サイクルガソリン車専用(4輪)
69件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-16
用途:
エンジンオイル交換
対象商品:
62708066

車検時オイル交換してから半年経過、走行距離も3000キロになったのでそろそろ交換しなければ。
普段はショップにお願いしてましたが、段々カスタム車の作業は断られるのが多くなりDIYで交換します。
値段の割にSPグレードのGF-6Aいう事で選択、実際入れてからメカノイズが減った気がします。

2026-02-14
用途:
オイル交換
対象商品:
62708075

いつも使ってます。
エンジンが静かになります。
5w-30ちする事で粘り強くなったと思う。

2025-12-15
用途:
18年ものNC1に投入!

アイドリングの振動が大きかったのですが、改善されました。
もしかしたら、前オイルが汚れ切っていたからかもですが・・
悪くないので次回用も購入しました。

加藤厨房設備 様2025-09-21
用途:
軽トラックのオイル交換で使用。
対象商品:
62708075

仕事で使っている軽トラックのオイル交換を、いつも                         モリドライブのサイレントプラスで5000kmごとに交換しています。手ごろな価格オイルなのに交換後は、エンジン音が下がり加速がよくなり、スムーズな走行が復活します。いろいろなメーカーのオイルを使ってオイル交換をしてきましたが、モリドライブのサイレントプラスでのオイル交換をもう10回以上してきたので間違いなくおすすめ出来るオイルです。

2025-11-02
用途:
自家用車のメンテナンス

このオイルは以前、半透明の緑色だった頃から使用しているのですが安価なのに交換後メカノイズが静かに成り全くエンジンのトラブルが無いので気に入っております、今回はキャンペーン価格で購入出来感謝しております。

2025-09-05
用途:
愛車のオイル交換に
対象商品:
62708075

年数が経過し、距離も16万キロを超えたエンジンですが、このオイルとは相性が良いようで、メカニカルノイズが減ったように感じて愛用しています。

2025-11-04
用途:
エンジンオイル交換
対象商品:
62708057

安いオイルに添加剤を追加するよりコスパがよいです。

2025-06-23
用途:
DIYオイル交換

S660に使用してます。粘度のわりに水っぽいというかシャバシャバしてます。もう1台の車には0W-20を使っているけどそれよりシャバシャバ。良いのか悪いのか分かりませんが。街乗りだけなんで、安いので十分です。

加藤厨房設備 様2025-01-22
用途:
社用車のハイゼットに
対象商品:
62708075

走行距離150000キロを超えたダイハツハイゼットのオイル交換の際は、いっもモリドライブのオイルで交換をしています。モリドライブは値段は格安なのにモリドライブで交換するとエンジン音が下がり、エンジン回転も全域でスムーズに回り、加速も良くなります。他社のオイルも使った事もありますが、特に軽トラックにはモリドライブのオイルの良さが体感出来ます。おすすめです。

3人が参考にしています
2024-12-21
用途:
軽トラのオイル交換

DA63Tにオイル交換に使用。今まではスズキ純正エクスターSNを使用していたが、このオイルに替えたらエンジンが軽くなった。エンジン音は殆ど変わらないが、車両自体が軽くなったような感じに。そろそろ6万キロなので、次はレスキューの5W-30を使ってみたい。

2024-10-31
用途:
DIYでのエンジンオイル交換にいつもこれ

エンジンオイルが走行を重ねるとザラザラした感じになってきますが、
こちらに交換すると本当に静かに回ります。
朝のエンジン始動後の音ですぐに分かります。
モリブデンの力を実感しています。値段も手頃なのがうれしいところ。

1人が参考にしています
地域開発山梨工場有限会社 様2024-12-15
用途:
ピクシストラックS510U 純正タイヤ

ほぼ空荷の2名乗車で、中部横断自動車道の無料区間(六郷IC~富沢IC)を通って、長野県から静岡県を往復しました。
行きの下り(長野県→静岡県)は18.51km/Lでした。
帰りの上り(静岡県→長野県)は記録を残しておらず、正確な数値が分かりませんが、15~16km/Lくらいだったと思います。

2024-11-25
用途:
音が静かになった

ヤマハのアクシスzがオイル管理が悪くて焼き付いてしまいOHした際に走行距離も6万km越えだったので試しに入れてみたらとても静かになった、アクシスzに乗ってる友人に乗らせたらOHしたと言ってもクランクシャフトは交換してないのにこんなに静かなの?って驚いていたので個人差はあるのだろうが効果はあるようだ

2025-01-17
用途:
自家用車のエンジンオイル用

長年モリブデン入りの高級オイルで大変気に入っており、特に4リットル缶が
安く購入出来ますので、ありがたく使わせて頂いております。

2024-12-19
用途:
オイル交換

安くて良い。定期的な交換に最適
またリピートします。

2024-09-26
用途:
車用、定期メンテナンスに使用。
対象商品:
62708057

この商品は、途中から使用して以後この商品を継続して使用している。
使用感は、エンジン音が静でかつ、なめらかで加速が良くなる。今後も使用する。

加藤厨房設備 様2024-07-25
用途:
ハイゼットトラックに
対象商品:
62708075

仕事で使っているハイゼットトラックのオイル交換の際はいつも、モリドライブのサイレントプラスでオイル交換をしています。走行距150000キロを超えた車両ですが、今までに一度もトラブルにあっていないのでオイルはモリドライブを使っていくつもりです。

2024-06-30
用途:
マイカーのエンジンオイル交換
対象商品:
62708075

前に同じモリドライブのレスキューを使って好印象だったので、それよりちょっとだけ安いこちらの商品も試してみました。まだ交換して1000kmほどなので耐久性については判りませんが、エンジン音も静かで、5W-30の粘度としてはしっとりしている感触があって悪くありません。

1人が参考にしています
2024-04-02
用途:
リピート購入
対象商品:
62708075

モリドライブはそれなりに老舗だし各種添加剤開発も結構充実(しかも安い)している
という余念のない姿勢は評価出来ると思います。
突出した性能があるオイルではありませんが(これでサーキット走る
なんてそもそもしてはいけません)日常の通勤、街乗り、高速での移動といった
使い方では何ら問題ないですね。かつて緑色だった頃から普通の茶色になったのは
少し残念(笑)だけど。
この価格ので全合成はいわゆる「100%化学合成」ではなく、
水素化分解で作った合成油(だろうから)3000Km超えたあたりから性能ピークは
下降気味になる。5千キロあたりで交換する(したい)人で安価に済ませたい人には
向いていると思う。

2人が参考にしています
2024-01-21
用途:
定期オイル交換
対象商品:
62708066

今までは純正オイルを使用してましたが、このオイルの方が安いので今では定期交換はいつもこのオイルです。純正オイルよりエンジン音は静かになってると思います。全合成油ってのも◎です。次回もこのオイルを使います。

1人が参考にしています