モリグリーン セレクション SP/GF-6A 5W-30のレビュー
- 用途:
- いいですよ
体感出来るって程は、ないですが悪さ感じるもなくですからいいんじゃないかな思います。値段で決めてる方でしたらいいと思います。
またリピート予定です。*
- 用途:
- このオイルは良い
値段は高めですがメカニカル音が弱くなって1000kmを超えても静かです。
鉱物ベースオイルの時はモリブテンの添加剤を入れてましたがこのオイルは不必要だと思います。結果価格も同じくらいになると思います。
- 用途:
- DIYでオイル交換する際に使用しました
全合成油で比較的安価な製品だったので利用させて頂きました。
同じ製品が以前近くのホームセンターさんでも販売されていた事から、補充用としても重宝しました。
- 用途:
- 自家用車のオイル交換時に使用。
- 対象商品:
- 65188595
自家用車のメンテナンスノートにはオイル粘度の指定があり、ハイブリッド車の場合はオイル粘度0-20または5-30と指定されているため、全合成オイルである。このオイルを購入した。
エンジン音も静かで快調です。
- 用途:
- 機械メンテナンス
スズキアルトRSのエンジンオイル交換に使用。燃費が良くなりました。エンジンの吹く上りも良く満足しています。
- 用途:
- マイカーのメンテナンス
- 対象商品:
- 65188595
このオイルを使うようになってから燃費が向上しました。
エンジン吹け上がりもスムーズだし値段もそれほど高くなく良いと思います。
- 用途:
- ジムニーのエンジンオイル交換
- 対象商品:
- 65188595
ジムニーJB64のエンジンオイル交換に使用しています。
スズキ純正は、SN規格ですが、モリグリーンは、SP規格ですので
価格も安く安心して使用しています。
但し、最近値上げしているので星4個です。
- 用途:
- 自動車のオイル
- 対象商品:
- 65188595
安価でしっかりしたメーカーなので、
問題なく安心して使用しています。
良い商品を扱っていただきモノタロウさんに感謝します。
- 用途:
- エブリィDA64V
- 対象商品:
- 65188595
全合成油、4サイクルガソリン及びディーゼルエンジン用●寒冷地での始動がよりスムーズです。●オールシーズンで使用できます。●オイル劣化を抑え長期間性能を維持します。と書いてあります。(写真上げれれば良いのですが)良いと思います。カタログ1890円買ったとき2241円2023年2月値段の変動が激しいです。
- 用途:
- 軽トラックに使用
- 対象商品:
- 65188595
今まで軽トラックには チャンピオンの化学合成油に有機モリブデンを入れて乗っていたこともありますが、モリグリーンの方が添加剤が多く感じられフリクションロスが少なくなり エンジンの回転の上がり速くスピードが出るようになりました。良いオイルだと思います。
- 用途:
- 自動車のオイル交換
エンジンオイルの交換に使用しています。
4回目くらいかな。価格がかなり上がってしまったのが残念。
- 用途:
- ハスラー(MR31)に使用
- 対象商品:
- 65188595
旧モデルから愛用しています。ホームセンターブランドも使用していましたが、そちらが大幅な値上げをしたので、今後はやや安値のこちらを使用します。
ターボ車で、片道10kmほど町中を走って通勤していますから、概ねシビアコンディションといってよいと思います。車の使用状況を鑑み3ヶ月に1回交換していますが、交換するとエンジン音が静かになります。フィラーキャップを外して見たエンジン内部もきれいなものですから、やはりまめな交換がエンジンのためには良いような気がします。
今後もこういった良質なオイルを安価に提供してほしいものですね。
- 用途:
- 自家用車のメンテ
- 対象商品:
- 65188595
以前もこのオイルを購入し使用していました。その後安物のオイルを使いましたがやはりもう一つで、またこのオイルに戻しました。エンジンの音も静かで走行もスムースで軽くなった感じです。価格と性能どちらも満足いくと思います。
- 用途:
- 自動やのオイル交換
- 対象商品:
- 65188595
まだ使っていませんが、旧製品が調子よかったので、アップグレードした商品を選びました。SN→SP、GF-5→GF-6 と添加剤が多く入っているので、悪いわけはないでしょう。
マイカーの整備に使う予定です。
燃費性能が上がってくれることを期待しています。
普通の街乗り車なら、5W-30で十分だと、割と距離を重ねた車なので、5W-40の選択肢もあったけど、高速道路に乗る機会も少ないことから、こちらをセレクト。
正解だった気がします。
安くて基本性能に優れた商品で、とても気に入っています。
- 用途:
- エンジンオイル交換作業
- 対象商品:
- 65188595
エンジンオイル交換作業で利用。SP規格で、この値段は安い。このオイルに交換してからエンジン音が静かになったように感じ、スムーズに回るようになったように感じます。