【車載に最適!】軽量充電式エアコンプレッサ 10.8V コードレスタイプのレビュー

平均満足度 3.57 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【車載に最適!】軽量充電式エアコンプレッサ 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ
自転車から自動車まで対応、アイリスオーヤマの充電式エアコンプレッサです! エアコンプレッサーとは? ⇒空気を吸い込み、圧力をかけて気体を圧縮して、連続的に送り出すため機械です。車・自転車の空気入れとして活用いただけます。 本製品仕様 ◎10.8V:軽量(本体0.87kg)で扱いやすく、コンパクトなので車載にも最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎最大8L/minの空気量:ロードバイクなど空気圧の高いアイテムにも対応しています。 ◎空気圧測定機能:リアルタイムで空気圧をチェックできます。デジタル表記で見やすいです。 ◎オートストップ機能:設定した圧力に達すると、自動で充填が止まります。 ◎アタッチメント:自転車用・ボール用・浮き輪用の3種のアタッチメント付き。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JAC10-Zにバッテリーは付属しません。 【用途】タイヤ、自転車、ボール等の空気入れに。コードレスで車載にも最適。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-04-17
用途:
会社の車用に・・・
対象商品:
73785049

会社の車用に購入しました。空気圧が低い車両のタイヤは格段に摩耗してしまいますので、月一チェックを推進しておりまして、管理がし易いように購入しました。しかしながら、空気圧の表示が有名メーカー製の空気圧ゲージと比べて0.2bar程高く表示されます。まあ高めがタイヤは長持ちしますが、適正圧を図るうえではちょっと不満です。表示の微調整とか出来るのでしょうか?とりあえずその表示差があるので☆2にしました。
ちなみに表示は0.05bar刻みです。
それから、設定圧になると自動停止する機能がありますが、何故か接待圧になって数秒充填してから止まる謎使用です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

2023-12-04
用途:
自動車タイヤの空気入れ
対象商品:
73785058

空気圧設定や使用方法は解り易く大変満足している。
しかし商品説明が不十分で、バッテリーがないことが最後の方に小さく記入してあり分からず購入したら、結果的に高い買い物になってしまった。対応も事務的で大変不満。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。商品説明文を変更いたします。

2024-02-20
用途:
自動車の空気圧補充
対象商品:
73785049

役に立ちます。自動車の空気圧は,ガソリンスタンドでしていました。セルフになってから,備え付けの空気入れを使用するのができず,困っていました。これはいい。簡単なセットで自宅のガレージで気軽に空気圧のチェックができて,助かっています。

有限会社精信総業 様2023-11-22
用途:
浄水器貯水タンクへの充填・タイヤへの充填
対象商品:
73785058

使用方法は慣れたら問題ないです。パワーもあり業務において支障はありません。設定数値と実測数値との誤差が出ることはありますが、補正すれば良いです。概ね満足しています。

2023-11-22
用途:
車の空気入れ
対象商品:
73785058

充電器が無いことが判らず結局高い買い物になった。
分かりやすく充電器要不要の表示をしてほしかった。
問い合わせをしても事務的な対応であった。とても残念。
商品は特に問題はなかったが少し音がうるさかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

2023-08-07
用途:
バイクや車の空気入れ
対象商品:
73785058

・コンプレッサのノズルをタイヤのノズルに差し込むアタッチメントが付いて無いので手でノズルを抑えたままで作動させなければならない。
・コンプレッサの空気圧の設定方法が解りにくい。
・全体に使用方法についての説明が雑で写真を添付する等の改善が必要。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。サイト改善に努めて参ります。

株式会社エヌエスケイ 様2022-01-19
用途:
自転車の空気入れ
対象商品:
73785058

音が大きすぎるところが難点。
今回購入したときバッテリーと接続アダプタが付属されて(別売)
なかったので高い買い物になってしまった。

4人が参考にしています