カップブラシのレビュー

平均満足度 4.19 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カップブラシ モノタロウ
モノタロウ
549 / 税込 604
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。 【用途】鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-04
用途:
金属板の塗装はがし

使用感は概ね良好。使用中、ワイヤーは抜けてかなり広範囲に飛び散るので、人や車が通る場所では使わない方が良いし、パンクの原因になるので注意が必要。作業中は保護メガネ必須。他社のカップブラシでも同じだと思うが、一般的な高速回転型のグラインダーでは遠心力でワイヤーが横に広がってしまうので、低速回転型グラインダーの方が使いやすいかもしれない。

2025-11-20
用途:
屋外チェッカープレートのサビ取りに利用

踊り場2か所と階段が17段のサビ取り作業に利用しましたが予備も含めて2個準備しましたが1個で作業終了しました。まだ十分使用できそうです。

2025-08-02
用途:
コンクリート白線の剥離

鋼線が広がってサクサクとは削れなかったですが、逆に言えば下地のコンクリートに大きなダメージを与えづらいと考えれば許容範囲ですね。

安田工業 様2026-01-04
用途:
塗料の剥がしとサビ落とし
対象商品:
76876933

安くて助かります。品質も問題なく耐久性もホームセンターと同等です。

2024-12-13
用途:
バイク整備作業

ディスクグラインダーに装着できますので、比較的素材に優しい鋼線カップブラシでも素材を傷めず強力にサビ等の除去が出来ます。

1人が参考にしています
2024-05-13
用途:
塗装の前処理
対象商品:
76876949

犬舎の塗装面の劣化塗膜を除去して再塗装をする準備をしました。ケレン作業に用いたのですが、予想以上に塗膜が剥げ金属面が綺麗に磨けたので再塗装がやりやすくなりました。ブラシの針抜けが多いですが、柔らかいので作業がやり易いです。別途、倉庫3棟の再塗装をするので6個入りを購入しました。安いので助かります。

2024-02-04
用途:
コストパフォーマンスがいい
対象商品:
76876933

この価格では他で入手できずコストパフォーマンスは
最高で使い勝手も悪くなく普通に使えます。
また、ブラシがもう少し綺麗に揃う事と抜けが
なくなると最高です。

2024-10-17
用途:
DIYでの作業
対象商品:
76876933

必要にして十分なものです。またリピートしたいと思います。

2023-11-22
用途:
鉄製品の研磨
対象商品:
76876949

一個でも低価格で助かりますが 6個購入すると更に安くなるので まとめて購入するように
しています

2023-08-09
用途:
部品の錆除去
対象商品:
76876933

この商品でもワイヤー抜けが結構生じて、作業着に刺さって痛い思いをしますが、赤いヤツよりはワイヤー抜けが少ないように感じます。

木工房矢嶌 様2023-03-07
用途:
溶接前の塗装剥がしの仕上げ作業
対象商品:
76876933

軟鉄の塗装を落とし、綺麗に仕上げる際に使用しました。思っていたより遠心力でワイヤーが外に引っ張られて広がりました。使用する際はグラインダーの回転速度を落として使用すると綺麗に仕上がるようです。

1人が参考にしています
2023-01-13
用途:
サビ落とし
対象商品:
76876933

ペンキを塗る前の簡易サビ落としに使用しました。
荒削りぽくなりましたが、うまくいけました。

1人が参考にしています
2023-02-09
用途:
塗装作業時錆び取り
対象商品:
76876933

平面の広い面の錆び取りが能率よくできました。かなり使いましたが、まだ使えます。

2022-12-26
用途:
塗装時のケレン
対象商品:
76876949

過去商品のカップブラシより値上がりしているがブラシ毛量、外径はアップしている
毛抜けが高回転では多く見受けられるが値段相応
ひねりカップブラシより対象物を傷つけない所が評価高い
切れ毛はしかたないがコストパフォマンスでカバーといったところ

2022-12-23
用途:
DIY
対象商品:
76876933

過去に使用したカップブラシからすると「やわらかめ」の部類に入ると思う(あくまで主観)。DIYでのさび落としには十分。

2人が参考にしています
2022-12-15
用途:
材料のさびや汚れ落とし
対象商品:
76876933

前回もこのブランドを購入。バランスがとれていて振動が少なかった。残り15mmぐらいになると、しきりにワイヤーが飛びちり始めた。値段相応かな。