耐熱エポキシ接着剤 ハイスーパータフのレビュー

平均満足度 4.20 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
耐熱エポキシ接着剤 ハイスーパータフ セメダイン
セメダイン
1,298 / 税込 1,428
耐熱温度240℃で、強靭な接着が可能です。 速硬化タイプで、1時間で実用強度(70kgf/㎠)に達します(軟鋼板の場合)。 耐水性で、屋外用途にも対応しています。 耐薬品性があり、アセトン・アルコール・塩水での7日間浸漬テスト済です。 硬化後、切削・穴あけが可能です。 穴埋め&肉盛り可能で、垂直面にも垂れにくいです。 【用途】強力・強靭に接着したい場合に。 金属・プラスチックなどの接着・肉盛り・穴埋め。 熱が加わる部分の接着・肉盛り・穴埋め。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-25
用途:
蒸気機関モデルのドレンとの接続
対象商品:
03936399

説明書通り、耐熱仕様のため熱が加わっても接合部分が剥がれず満足しています。

1人が参考にしています
2025-01-29
用途:
機械修理

ほかのエポキシとは比べものにならないぐらいしっかりつく
スポット溶接が外れたところでもついた
ルームミラーのボール部分が折れたところに試しにつけたら普通に角度が変えることが出来た
ベルト溶着用の板をFRPで作ったときFRP同士を貼り合わせ作ったが200℃弱でも問題無かった

3人が参考にしています
美濃窯業株式会社 様2024-05-09
用途:
測定機パーツの固定
対象商品:
03936399

通常のエポキシ接着剤と同じ感覚で使用できます。高温でもしっかり接着しています。

2人が参考にしています
堀越畳店 様2023-02-19
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
03936399

エポキシでの 最強品かも、。
結構 色々あるけど いい感じに接着しますよ。

1人が参考にしています
株式会社タイヨウ 様2023-06-27
用途:
金属のローラの補修と、ベークライト板の補修
対象商品:
03936399

先ず薄くて割れたベークライト板の接着で使用しましたが、数回使用しただけで割れてしまいました。そこで、混錬した残りの接着剤を見たところ、柔らかく、指で簡単に引き裂けるほどの強度しか有りませんでした。1ケ月後も状態は変わりませんでしたので、金属のローラの補修は断念しました。そこで、セメダイン社に混錬した残りと使用した製品を送りまして何回も見解を求めましたが、製品に問題は無いという事だけで、数値としてのデータ提供も無く、満足の行く回答は頂けていません。そこで、この感想の投稿となりました。製品に記載された機械加工が出来るとは到底思われませんし、機械的強度も今まで使用していたものと比べても、ゴム系の接着剤では無いかと思えるほどです。誇大広告としか思えません。天下のセメダイン社の製品とも思えません。