超硬ロータリーバーのレビュー

平均満足度 4.00 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
超硬ロータリーバー モノタロウ
モノタロウ
929 / 税込 1,022
アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。 【用途】バリ取り、仕上げ加工
30件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-11
用途:
ステンレス板の研磨

時々薄板のステンレスを研磨する必要があります。
もっと速く研磨できないものかと思いコチラを購入しました。
結果、時短出来ました!
あとはどれくらい持つかです。

1人が参考にしています
2026-02-18
用途:
金属部品の削り加工

リューターにセットして、車の金属部品の補修など、削りに使用。
切れ味もよく、重宝しています。結構長持ちしてます。

2025-10-02
用途:
エキパイのフランジの長穴加工

純正触媒に取り付け出来るエキパイBが廃番で中古も殆ど出てこない状況から、別グレードのエキパイ流用するのにボルトピッチが合わない都合、約7㎜の板厚のフランジの長穴加工3か所で使いました。
ドリルが過熱するので、適時休ませつつ2時間程度で加工終了

1人が参考にしています
2025-07-22
用途:
5mm厚鋼板のボルト孔修正加工

コンクリートアンカーM10の設置が5mm程ズレてしまったので鋼板ボルト孔の位置をそれに合わせて修正加工。昔若い頃にステンレス鍛造品の疵取りに超硬ローター刃を使った経験が有り、それを思い出して孔位置修正加工を行った。ローターはDREMEL4000を使用し最低回転速度で削ったが、ローター刃の切れ味も良く大変助かりました。最初は直ぐに寿命が短く直ぐにへたってしまうかと思っていましたが、長時間使用しても切れ味は落ちず最高です。

perdie1 様2025-09-28
用途:
金属研磨

焼き付いて外れないクランクベアリングを削って外せました。
切れ味抜群。
耐久性もあり長く使えます。

オートガレージ スワップ 様2025-11-18
用途:
アルミホイール裏側の切削
対象商品:
25626915

ワイトレの逃げ拡大に使用、アルミ1本に1本必要、切れない。

2025-08-29
用途:
内径加工 他

クーポン割引時に購入しています。
切削性が良く、鉄系材料もサクサク加工できて重宝しています。
良い商品です。

2025-05-12
用途:
長穴加工用

8㎜厚のH鋼フランジに長穴加工が必要になりφ20を二個並びで明け、中間の山形に残った部分削りにリューターを使って加工を40カ所しましたが、刃の切れ味に全く衰えが無く綺麗に仕上がりました。かなり丈夫な刃だと思います。

2人が参考にしています
2025-06-02
用途:
どうしようもない時に

狭いところのナットがどうしても外れないので割ることにしました。リューターに付けて根気よく削って割りました。まだ使えそうですがこの値段なら1回でダメになったとしてもいいぐらい。

2025-07-13
用途:
バイク修理 折れ残ったボルトの除去

エキストラクターで外せないボルトの下穴を大きくするのに使用
問題なく使えました。

2025-07-13
用途:
バイク修理 折れ残ったボルトの除去
対象商品:
25626784

エキストラクターで外せないボルトの下穴を大きくするのに使用
問題なく使えました。

2025-06-09
用途:
自宅のDIYに使用する

しっかりしている作りで、使いやすく、良く削れます。

2025-04-29
用途:
ゴルフクラブのホーゼルクリーニング
対象商品:
25626836

超硬だけあってよく切れます 9.5だと少し大きいので刃径9mmがあるともっといいです

株式会社日本溶研 様2025-04-11
用途:
メンテナンス

溶接部及び小さいブローホールの補修に使用しました。
今まで、使用したルーターが切れなくなったので購入しましたが、値段も手ごろでよかったです。

2024-11-20
用途:
エキマニの研磨

純正鉄マニやマフラー、アルミ製ヘッドの段付き修正に使っています。
生産国が商品説明中にあり、安心して購入できます。
軸の精度も問題なくブレもありません。

1人が参考にしています
2024-11-18
用途:
金属を削る

手持ちのリューターに取り付けて使用した。
良く削れました。
何の問題もありません。

2024-09-23
用途:
細い溝の加工

製品の細かな溝を加工する際に活用しています。ロットが多いものは消耗も激しいので、モノタロウさんの製品は適切な価格で購入でき、消耗対応できることが役立っております。

2025-01-16
用途:
窯業系部材
対象商品:
25626870

以前と比べて、削りが悪くなったのと耐久性も悪くなったと思います。18年この作業をしております。

1人が参考にしています
2023-12-29
用途:
樋をホールソーで穴開け後に使用
対象商品:
25626845

薄い鉄板に樹脂コーティングした樋をホールソーで穴を開けると、結構バリが出る。
このロータリーバーを使い簡単にバリ取りする事ができた。

3人が参考にしています
有限会社菊池製作所 様2024-09-24
用途:
組立作業

組立中、干渉して組めない時に追加工する為に使用。主にSS400プレートに追加工。常備しております。