油圧作動油 ハイドロリックオイルのレビュー
- 用途:
- 乗用草刈り機のHST用
価格が安いので大変助かります。メーカーの指定時間ごとに安心して交換作業ができます。
- 用途:
- クルマの油圧ジャッキメンテナンス
- 対象商品:
- 45528755
モノタロウ製の油圧ジャッキ(クルマ用)作動油交換をおこないました。量が多いのが難点ですが価格が安いので良しとします。
- 用途:
- 薪割り機のオイル交換
5トンの殿堂薪割り機の油圧オイルとして使用
量も少し余るくらいで丁度いい!
- 用途:
- 機械油として
- 対象商品:
- 45528755
オイルとしての性能は分からないのですが特に不具合はないので大丈夫なのではないでしょうか。それよりも容器の注ぎやすさ、場所を取らないで置けるところ、あと色が見つけやすくて良いですね。耐久性は3年ほどなので、日に当てても大丈夫なのかまでは分かりません。
- 用途:
- コンバイン作動油交換
- 対象商品:
- 45528755
コンバインの作動油の交換の為、使用しました。交換後の各油圧、動作も問題有りません。この価格であれば今後は気軽に交換出来ます。
- 用途:
- 油圧機器への交換、修理用
モノタロウハイドロ20Lが戻ってきてくれて、本当によかった!!
- 用途:
- 船のハンドルのオイル
船のハンドルのオイルとして購入
安くてちょうどよかったです
- 用途:
- ユンボの作動油給油
自社所有の日立EX-25の作動油タンクに補給しました。良好です。
- 用途:
- プレス機械の作動油として
プレス機械が、オイル漏れを起こしているので、修理までの間に補給用として購入価格も安くつなぎとしては満足しています。オイル自体もメーカー品と比べても遜色なしです。
- 用途:
- 油圧用
20L缶4個購入しました。圧倒的に安いので価格は◎ 樹脂の内ブタ(プルタブ?)が3/4ちぎれました。仕方なくカッターで丸く切って開封。他の人も書いてますがノズルが短いのでそのまま注ぐとかなりこぼれるので灯油用の手動ポンプで給油しました。価格を考えれば樹脂の容器でもOK。
- 用途:
- 油圧ユニット補給
もう少し大きめの容器があればありがたいです。8Lぐらい
- 用途:
- 牛農場で使用
重機の作動油として使用。モノタロウブランドはコスパ最高です。
リピートオーダー予定
- 用途:
- 加工用板材切断機械用に使用
シャーリング加工機械の作動油として使用しています。油性のクオリティーが高く、粘度の選択もできてコストも抑えられてたいへん使いやすい商品です。
- 用途:
- 薪割り機、オイルジャッキの補充用
- 対象商品:
- 45528746
薪割り機や油圧ジャッキの補充用に使用。個人で使っているので、良いのか悪いのかは正直分かりませんが、問題なく使えています。
モノタロウブランドは、有名メーカー製に比べ安価で、通常使用には全く問題なく気に入っております。
- 用途:
- バックホー 果樹の抜根
値段も手ごろで容器から直接補充出来品質も申し分ないので満足しています。
- 用途:
- 重機オイル交換
安くて助かっています。純正と変わらず。調子良いです。