週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


レンチ ハウジング 交換用

レンチ ハウジング 交換用 モノタロウ レンチ ハウジング 交換用 モノタロウ レンチ ハウジング 交換用 モノタロウ レンチ ハウジング 交換用 モノタロウ レンチ ハウジング 交換用 モノタロウ レンチ ハウジング 交換用 モノタロウ レンチ ハウジング 交換用 モノタロウ レンチ ハウジング 交換用 モノタロウ
(13件のレビュー)

ハウジングを交換するのに適したレンチです。

用途ハウジングの交換の際に。 仕様全周タイプ 内容量1個
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
全長(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38897024 - 注文コード:40662379、40662363、43576813、43576838、53969957 239
899
989 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
55673066 - 注文コード:43576856、43576874、43576899、43576917、53969975、53969984、53969966 273
899
989 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38897024
2025-07-19
用途:
フィルタ交換、仕様変更時

大小2種類あります。適正サイズがよくわからなかったので大小2種類買いました。約50cmのハウジングには小は入らず、大のみ使用可能でした。30cmぐらいのフィルタも他にあるので、小はそちらで使いたいと思います。これがないとフィルタの交換作業ができませんでした。ハウジングの適用サイズがよくわからないので明示するか、2本セットでお安くなっていると良いと思いました。頻繁に使うものでもないので、長期保管になると思います。付着する液の種類、プラ製であることなど、耐久性は未知数ですが、本日の使用感はよかったです。柄がもう少し長くてもよかったかと思いました。

2025-06-21
用途:
フィルタ交換、仕様変更時

大小2種類あります。適正サイズがよくわからなかったので大小2種類買いました。約50cmのハウジングには小は入らず、大のみ使用可能でした。30cmぐらいのフィルタも他にあるので、小はそちらで使いたいと思います。これがないとフィルタの交換作業ができませんでした。ハウジングの適用サイズがよくわからないので明示するか、2本セットでお安くなっていると良いと思いました。頻繁に使うものでもないので、長期保管になると思います。付着する液の種類、プラ製であることなど、耐久性は未知数ですが、本日の使用感はよかったです。柄がもう少し長くてもよかったかと思いました。

2025-08-04
用途:
フィルターハウンジング取外し
有限会社 光環境 様 (建設業・工事業)

フィルターハウジング内の、フィルター交換時にケースを取り外すときの専用レンチとして、使用しています。
専用工具ですので、便利です。

対象商品:
55673066
2024-05-13
用途:
浄水器ハウジング用に購入
サービス業

フィルターハウジング M透明1/2PTを購入した後、フィルターの交換が大変だったので追加で購入しました。女性でもとてもスムーズに使えました。もっと早く買えばよかったです。
交換がとても楽になりました。

対象商品:
55673066
2023-01-07
用途:
10インチフィルターのメンテナンスに

正直100円ショップにあってもいいレベルの製品なのに、専用レンチというだけで
1000円近くするのは高すぎだと思う。
フィルターハウジングは価格の割に出来がいいだけに残念。

2人が参考にしています
対象商品:
38897024
2022-05-26
用途:
フィルターハウジングのフィルター交換時に使用
株式会社タケフジ 様 (建設業・工事業)

小サイズは青いフィルターハウジングを緩めるときに使っています。
透明なフィルターハウジングは大きいサイズのレンチを使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
55673066
2021-06-08
用途:
自宅浄水器ハウジング用に購入。
法立寺 様

以前、小サイズを購入しましたが、今回、大きいサイズを求めました。早速使用しましたが、大変扱いやすく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38897024
2020-03-30
用途:
フィルターハウジングの脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが一回り小さいものでしたが、強度も十分でよかったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07