アルカリ乾電池 単5
(44件のレビュー)品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単5形
公称電圧(V)1.5
本数2本
内容量1パック(2本)
注意
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。※電池は使用形態や使用環境、保存環境などによって、漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。
※電池のアルカリ液が、目、皮膚、衣類に付着したときは、失明やけがの恐れがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、 医師の治療を受ける。
※電池のアルカリ液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、 医師の治療を受ける。
※電池は、乳幼児の手の届かない所に置く。電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。
※発熱、液もれ、破裂の恐れがあるので、(+)(-)逆接続、ショート、充電、新旧・異種電池の混用、分解、加熱、火に入れるなどしない。
※ショ-ト、分解、加熱、火に入れるなどしない。
※(+)(-)を逆に入れない。
※電池のアルカリ液をなめた場合には、すぐうがいをして医師に相談する。
※電池のアルカリ液が皮膚や衣服に付着したときはけがなどのおそれがあるので、すぐにきれいな水で洗い流す。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※この電池は充電式でないので、充電すると液漏れ、発熱、破裂のおそれがある。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出す。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしない。
※電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけない。
※電池を水などで濡らさない。
※電池に直接はんだ付けしない。
家電 の新着商品
商品レビュー
2024-11-17
- 用途:
- 置時計用の電池に利用
教育・研究機関
ばっちり動きました。これで安心です。この「単5形」が店舗では なかなか見つからず困っていましたが、ネットで購入できて安心しました。
2024-11-19
- 用途:
- 喉を診るときに。
芝内科消化器内科医院 様
(医療・福祉・介護関連業)
何となくですが、もちが少し悪いような。でも、安いから、また、買います。全体的に、悪くはないです。
- 対象商品:
- 73586755
2024-02-10
- 用途:
- 仏壇の電池式線香とお灯明用
売っていそうで売っていない,売っていると以外に高い。100円ショップのものは,消耗が激しい。さてさてと思っていたら案外と寿命の長い本品に出合いました。助かります。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 73586755
2024-04-29
- 用途:
- 自転車の尾灯に
ロードバイクの尾灯に使った。今回で2度目の使用。購入時の初期電圧は十分に高く、交換直後はすごく明るい。しかし、容量が少ないせいか、電圧降下が早くてすぐに暗くなる。
確かに値段は安い。パナソニックの半値だが、寿命も半分ぐらいしかないような気がする。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 73586755
2024-05-16
- 用途:
- 自転車テールライト
有限会社阪神コンプレッサー 様
初めて単5電池使用しました。モノタロウさんで売っていたので助かりました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 73586755
2023-06-05
- 用途:
- 小さい髭剃りに使っています
ヒゲが濃いのでしょっちゅう茂雄そらないと伸びてしまいます。でもいつも使っている本当の髭剃りを仕事中に出して剃っているわけにはいかないので、人の目を気にしながらちょこちょこっと剃っています。結構便利です。パワーもあり1年間で2回位しか取り替えなくていいかなぁっていう感じですかねあるとないとじゃっ大違い最近売ってないので、モノタロウさんに感謝です
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 73586755
2023-05-12
- 用途:
- 呼び出しボタン用の電池・レーザーポインター用電池
このサイズの電池は取り扱いがあまりなく、単価も高かったのですが、こちらの商品は価格が手ごろなのでとても良いです。
一目でサイズが分かるのも使用しやすく、良いと思います。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07