エアーオービタルサンダー
(9件のレビュー)自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
仕様
マジックパッド
非吸塵式
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
付属品エアーカプラー20PM
質量(kg)0.85
使用空気圧力(MPa)0.62
パッド寸法(mm)73×98
空気消費量(m3/min)0.26
エアー接続口PT1/4メネジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88
オービットダイヤ(mm)3
販売区分業務用
内容量1台
非吸塵式
注意
※用途以外では使用しないでください。
空圧工具 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 08546466
2023-12-16
- 用途:
- 塗装作業時
タキウッドテック 様
(製造業)
今回買ったサンダーは少し重いのですが、前に使っていたものより回転数が上がり研磨作業がはかどり大変助かっています。
- 対象商品:
- 08546466
2021-07-04
- 用途:
- 塗装作業時
中田自動車整備工場 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
自動車の板金塗装で使用しております。鏡面仕上げ用に使っておりますが、片手で使用できるサイズなので疲れにくくて助かります。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 08546466
2020-01-11
- 用途:
- 交換部品がほしい。
株式会社一倉 様
このエアーオービタルサンダーを使用しているのですが、パッドは部品として提供していただいており助かっています。
パッドを取り付けるアルミのベースも曲がったりしているので交換したいのですが、部品の販売はしていただけるのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
13人が参考にしています
- 対象商品:
- 08546466
2016-07-31
- 用途:
- 自動車ガラスコーティング施工下処理時
サンリバー有限会社 様
価格が安いが全然使い易いですね。大きさも当方の自動車ガラス磨きに調度良い感じです。
けっこう連続で使用してますが耐久性も大丈夫そうですね。
2個目も購入しました。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 08546466
2016-06-29
- 用途:
- 塗装下地研磨時
仏壇修理工房鈴基 様
(その他業種)
価格が安いのに良いものだと思います。空気の出口から油が飛ぶので気を付けて使わなければハジキの原因になりそう。替えパットで硬めのものがあるとうれしいです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 08546466
2016-04-21
- 用途:
- ガラスの油膜取りやヘッドランプの磨き
思った以上に使いやすいと思います。パッドサイズを選べる様にしてほしいです。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
- 対象商品:
- 08546466
2021-09-27
- 用途:
- 塗装下地作業
使用しやすく価格も手ごろであるので、何個か購入しています。
難点は、他の方も仰っていますが、マジックパットを取り付ける土台のアルミが変形してしまう事です。
マジックパットを交換しても土台が曲がっているのであまり意味が無い。
故障はしませんが、土台の変形で使えなくなってしまいます。
4人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15