ブレーキアウターケーブル 自転車用
(127件のレビュー)PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
自転車ブレーキ関連 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 86969705
- 用途:
- 自転車の部品交換
自転車を駐輪場に停めておくとたびたび倒されて、ブレーキワイヤーが曲がってしまったのでアウターから交換しました。キャップも4つ付属しており、前ブレーキと後ろブレーキの両方をこの商品から採ることができました。
- 用途:
- ロードバイクのメンテナンス
ロードバイクの交換用として購入しました。
使用感は良好で、インナーを通す前に同じくモノタロウブランドのシリコンスプレーをシュッと吹き付けるとワイヤーの滑りが良くなりブレーキレバーを握った感触がとてもいいです。定番カラーが揃ってて、次回交換時もまた購入します。
- 対象商品:
- 86969696
- 用途:
- 一般車のブレーキワイヤーリプレースで使用
一般車のブレーキワイヤーリプレースで使用。
画像通りの青で満足です。一般車なのでしなやかさ? などはあまり考慮していません。
ただ、商品の長さが2mしかないため、前後ブレーキで交換するには2本買わねばならないのが少々もったいない気がしてしまいます。 安いですけど。
他社商品で見かけた2.5m売りくらいのが長さ的にはちょうどいいですね。
(後ブレーキ用に1.5-6mくらいは使いますが、前用には7-80cmくらいなので。)
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 86969723
- 用途:
- 定期整備
品質は必要にして充分だと思います。
満足して繰り返し購入させていただいています。
長さが若干短い事が唯一の不満です。
キャップが4つ付属しているので長さが足りれば前後共交換したくなりますが、24インチ以上のママチャリ数台交換した実績ではいずれも数センチ足りず、結局1台につき2本購入しています。
- 対象商品:
- 86969714
- 用途:
- 自転車メンテナンス
白色を購入しました。 赤色を以前購入してイメチェンに今回白色を購入しました。品質は全く問題ありません。 黒色追加して欲しいです。
- 対象商品:
- 86969723
- 用途:
- 日常使用
何の役にも立たない感想で申し訳ありません。
内部にポリエステルをコーティングしたアウターケーブルとのことで、ブレーキ操作が軽くなるかな?と購入しましたが、切ったり引き回したりがイヤになり、今回は使用せず予備に回しました。軽くて、見た感じ大丈夫そうです。