アルミドレンボルト
(37件のレビュー)このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。
先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
内容量1個
バイク部品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 40279084
2021-01-25
- 用途:
- スーパーカブ、ドレンプラグのねじ山補修
自動車・二輪車・自転車関連業
本来12mm、ピッチ1.25のドレンプラグ穴を、前オーナーの適当な修理で13mm、ピッチ1.25の補修が出来なかったため、やむなく14ミリへの拡大をしましたが、ピッチ1.25があまり無いためこらは助かりました。アルミなので締め過ぎは禁物ですが、ちゃんとしたトルク管理をすれば問題ありません。
- 対象商品:
- 40279066
2021-04-28
- 用途:
- バイクのエンジンドレンボルト交換
最初についていたボルトヘッドの径が19㎜と大きく、狭い場所にレンチを入れにくかったが、こちらの商品はヘッド径が14㎜と小さいため、以降の作用が楽になった。
- 対象商品:
- 40279075
2020-09-07
- 用途:
- 純正ドレンボルトの代わりに
卸売・小売業
ジクサー150に使用しました。特に問題なく取り付けできました。オイル漏れもなく良好です。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 40279084
2020-09-11
- 用途:
- バイクオイル交換
医療・福祉・介護関連業
色合いがわからないエンジン下部のボルトですが、質感・色ともに自己満足しています。
1人が参考にしています