パイプクリーナーL
(109件のレビュー)原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
※炊事用ゴム手袋を着用する。
※保管時は容器の横倒禁止。
洗剤 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 浴室、キッチンの排水溝の悪臭対策
浴室には300cc、キッチンには200ccを流し込んで利用。
これを2回実施したあたりで効果を実感。
その後は、匂いを感じる度に実施していこうと思っています。
- 対象商品:
- 89570512
- 用途:
- 排水経路のメンテ
自宅の排水経路のメンテには気を遣っている方ですが
他社の液剤では満足がいかず、コチラのクリーナーを購入。
まずはトイレ
ティッシュが引っかかり毎回残ってしまう状態でした。
300mlほど注入し、15分程放置して流したら
ゴボッゴボッと音をたてながら綺麗に流れました。
また、水の流れがとてもスムーズで明らかに改善されている。
排水経路が綺麗な時って流れる際にゴボッゴボッと音が出るので
私はその音を目安にしています。
キッチンの場合、まず高温湯を流し、油をやわらかくしてから
500mlほど注入し30分放置
トイレと同様、流れる際に音が出るようになり改善されました。
蛇腹ホースのヘドロも80%くらい取れました。
リピート確実なクリーナーです!
- 対象商品:
- 89570512
- 用途:
- パイブおよび接続しているホースのスケールの除去
パイブクリーナーLを使用するまでは通常の中性洗剤あるいは塩素系の洗剤を使用していましたが、あまり効果がなく接続部のホースに汚れが付いて困っていましたが、この洗剤を使ってからパイブもホースも綺麗です
- 用途:
- 排水パイプの洗浄
今まで龍驤の商品を使っていましたが、排水溝の黄ばみや汚れが落ちにくかったので、液体に変えてみました。
液体です型排水溝の形状に沿って流れて、大変綺麗に洗浄してくれました。
- 用途:
- 自宅の下水道のつまりと臭い
自宅の風呂場・洗面所・台所・トイレの下水道から臭いが上がって来てしまい、色々なメーカーのパイプクリーナーを使ってみましたが、あまり改善されないので、たまたま見つけたニイタカのクリーナーを使ってみました。
まだ使い始めたばっかりなので正確な判断は出来ませんが、以前使ったクリーナー類よりいいかもしれないと感じています。それにコスパがいい、なくなればリピートする予定。
- 用途:
- 排水溝詰まり
寮の洗面所排水溝が詰まり
こちらを試したところ
すっきり流れるようになりました
- 用途:
- 台所 排水溝 清掃
本当に良く落ちます。排水溝のゴミかご 日頃漂白剤に漬けて清掃しても、綺麗にならなかったものが、新品同様になってビックリ。 本品を購入した時、間違えてこんな大きな物を2本買ってしまって どうしようと思っていましたが、この商品だったら大丈夫。人にも勧めています。
- 用途:
- お風呂や他の排水管の洗浄に
他の方のレヴューを見て購入しました。気のせいか流れが良くなったように感じています。見えないだけにわかりませんがきっと良い商品でしょう。