エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261026 |
|||
ガラスうろこ取りクリーナー
(862件のレビュー)ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。
3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。
4.最後に乾いた布で拭きとってください。
5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
※サイドミラーには使用しないで下さい。プラスチックミラー等の柔らかい素材のものは傷をつける恐れがあります。
※こちらの商品にはスポンジが付属しておりません(別売です)。
※商品に記載の注意事項をよく確認の上使用して下さい。
※プラスチックガラス、表面コーティングミラー、撥水性のガラス、外国車のガラスには使用しないでください。
※ガラスと化学的に結合したり、ひどく堆積していまった汚れは落ちにくいことがあります。少しでも落ちるような傾向があれば複数回施工を繰り返す事で、除去できる場合があります。
ウインドウ用・ウォッシャー液 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 車のフロントガラス撥水コート除去に
車のフロントガラス撥水コートは数回重ね加工すると持続性がなくなってくるため古い撥水コートを除去するため使用。使用量からすると一番小さい容量でも車5台に使っても1年は使えそうです。柔らかいスポンジに少量を付けて軽く円を描くようにこすると綺麗にとれ撥水剤を再加工しました。
- 用途:
- 車のサイド リヤウインドウの油膜取り
フロントガラスはマメに手入れするのですがサイド/リヤは "おざなり"にしていたのですが 気になり、なんとかしたいとネット検索し評判が良いので購入しました。
コーティング用に購入していたスポンジで若干すり込むように数分磨くように使用し水をかけると油膜と思われる筋が消え 気になっていたシミも取れました。
その後、ガラス用撥水コートをし、雨の日確認したところ 気持ちの良い視界です。購入した分が無くなったら再度購入したいと思います。
- 用途:
- フロントガラスの清掃
試しに100gの商品を購入しました。半ねりタイプでスポンジにも良く馴染み軽く擦るだけでフロントガラスが見違える程綺麗になりました。これなら最初から1kgの物を買っておけば良かったと思ってます。
- 用途:
- 洗車
初めて使用してみました。完璧に除去出来ませんでしたが今までより大分うろこが取れたような気がします。ある程度継続的に使用すれば完全に除去できそうな感じです。
- 対象商品:
- 20107815
- 用途:
- 車のガラスメンテや鏡ガラス製品の下地処理
本当に綺麗に落ちる。 自分は、耐水ペーパー用スポンジに使用済み不織布マスクをカットして挟んで、ウロコ取りクリーナー付けて使っています。面白いくらいに楽に綺麗になります!
- 用途:
- お風呂の鏡のうろこを取りました
なかなか頑固な、お風呂の鏡のうろこがスッキリです。定期的にうろこを取りたいです。お勧めです
- 対象商品:
- 25185644
- 用途:
- 自動車ガラスの水垢ウロコ取り
他の製品で落としきれなかったしつこいウロコもキレイに除去することができました。頑固なウロコでお困りの方にはオススメの商品です。
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
水垢うろこが綺麗に取れます。頑固なうろこはかなり時間をかける必要がありましたが、そこそこのうろこは簡単に綺麗になります。
ショップで良く市販されているうろこ取り商品達より使い勝手が良いです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- フロントガラス(あわせガラス)に使用可能でしょうか。
- 回答:
- 基本的には合せガラスは対象のガラスとなりご使用頂けます。ご注意点と致しまして合せガラスについての対象ガラスはLP表示(JIS規格)のものとなり、それ以外の車や表示のないものにお使い頂くと傷等がつく恐れがございます。
また、ガラス表面にフィルム、UV、撥水等の加工をされているものも、これらの加工を取ってしまう恐れがございます。この事から、ガラスの状態がわからないものなどについては目立たない所で試して頂く事を推奨しております。
- 質問:
- 【サイドミラーには使用しないで下さい】との記載がありますが、なぜでしょうか。
- 回答:
- サイドミラーに使われるガラスは一般的にフロントガラス等と比べ軟らかい為、大きな傷がつく恐れがある為です。また、撥水加工や曇り止め加工など表面処理をされている場合も多く、これら加工を剥がしてしまう恐れもある為、推奨はしておりません。
- 質問:
- 外国車のガラスにも使用可能でしょうか。
- 回答:
- 外国車のガラスについては当社で想定しているガラスの仕様と異なる場合がございます為、ご使用にならないようお願い致します。