工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

卓上ボール盤

卓上ボール盤 マキタ
(10件のレビュー)

ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜!
角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!

穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 チャック能力(mm)2~13 錐の最大送り(mm)52 テーブルタイプ テーブル寸法(mm)104×165 電源(V)単相100 電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz) 定格出力(kW)0.25 コード長さ(m)1.75 チャック~ベース最大寸法(mm)255 振り(mm)208 全高(mm)580 付属品チャックキー、六角棒レンチ 質量(kg)20 出力(W)250 回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200 内容量1台
注意
※バイスは別売となります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11078383 TB131
55,700
43,980
48,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11078383
2022-04-17
用途:
金属穴あけ
その他業種

ところどころ簡易的な作りによる使いずらさはありますが、価格を考慮すれば致し方無いかもしれません。また、騒音や振動については許容範囲でした。ただし、チャックに関してはかなり問題があると思われます。開梱当初、ハンドルを使用しても動かないほど、チャックが酷い固着を起こしており、クリーニングやグリス挿入などしてようやく機能回復しました。それでも引っ掛かりは残ってしまい、若干の回転ブレも気になりますので、加工精度を求めるならチャックは交換した方が良いかもしれません。

3人が参考にしています
対象商品:
11078383
2021-01-13
用途:
木材の穴あけ
山田 様 (製造業)

前に、似たようなボール盤を使ったのですが、
チャック部分がぶれて、思うところに穴があけられませんでした。
この、マキタ卓上ボール盤は大丈夫でした。

3人が参考にしています
対象商品:
11078383
2021-02-03
用途:
穴あけ
山田 様 (製造業)

前に使った物はチャック部分がグラグラしたのですが、この機械は大満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
11078383
2019-01-12
用途:
鉄板加工
有限会社 ガクト建設 様 (建設業・工事業)

マキタ製品を会社のほうで使用しているのでよかったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
11078383
2018-04-24
用途:
機械部品穴あけ加工
製造業

ドリルを下げるとき異音がする。センターが少しずれる。

5人が参考にしています
対象商品:
11078383
2016-10-24
用途:
穴あけ

ブランドを信用して買うとひどい目に合う。
とにかく振動が大きくてどうしようもない。それにベルトからごま塩みたいにたくさん粉が出る。
いろいろ原因を調べた。
1つ目として、プーリーの高さを糸で調べたら高さがが合っていない。
2つ目としてプーリーを水準器で調べると水平にならない。モーター軸と主軸の平行が出ていないのである。
3つ目として主軸側のプーリーにガタがある。これは主軸側のプーリーベアリングを本体に取り付ける方法に問題があるのではないか。
モーターにはガタがないので良しとする。
主軸にドリル刃をつけた時のブレはほとんどないのだが、ドリルチャックの加工精度が悪くチャックがブレる。
したがって、ユキワドリルチャックを購入することになる。
改造費用は本体価格と同じくらいを覚悟。改造を楽しむユーザーにお勧め。
DIYで使うので精度を求めるのも無理があるが、昔買ったマキタの卓上ボール盤は今でもブレなく静かに使える。

39人が参考にしています
対象商品:
11078383
2016-12-08
用途:
穴あけ
日本セイフティー株式会社 様

高さを調整する台の部分が根元から折れた 部品販売もないみたいだし鋳物なので溶接も困難だから今や飾り物となっている、部品販売してほしい

13人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。
また、弊社で本体をご購入頂いた場合であれば部品の購入が可能な場合がございますので
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
何卒よろしくお願い致します。

対象商品:
11078383
2015-12-09
用途:
穴明け作業
有限会社華洛 様

今回φ5・7.5・10の三種の穴を塩ビ管に約20万ヶ所に急遽決まり、お願いしました。
使用にはサイズ・価格的にも、何も問題無いのですが、ベルトのカバ-部から発生するビビリ音が落第点です。

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
1人が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17