ノートPC用バッテリーのリサイクルQ&A

ノートPC用リサイクルバッテリーサービスについてよくあるご質問をご覧いただけます。

 ノートパソコンリサイクルバッテリーとは?
 ノートパソコンに使用されているバッテリーパック内の劣化したリチウムイオン電池をすべて新品の電池と交換するサービスです。※バッテリーパックのケース、内蔵の電子回路基板はそのまま使用します。
 ニッカド、ニッケル水素電池パックはできますか?
 基本的にはリチウムイオン電池パックが対象なので、ニッカド、ニッケル水素電池パックは対象外です。
 中古バッテリーとの違いは?
 中古バッテリーパックは中古電池が内蔵されており、本リサイクルバッテリーは新品の電池とすべて交換しております。
 リサイクルバッテリーは安全ですか?
 リサイクルバッテリーの作業はバッテリー専門家指導のもとで行われています。 また、内蔵された電子回路基板も検査後、そのまま使用しますので、安全です。万が一の事故の場合にも、PL保険が適用されますので、安心です。
 品質保証はどうなっていますか?
 使用するリチウムイオン電池は、大手電池メーカーの厳密な検査を経たものを使用しており、採用時には安全性試験も含め品質確認を行ったものを採用しております。また、納品日より3ヶ月間の保証期間を設け、不具合のあった製品については、修理、交換を行います。(詳細は品質保証規定)
 バッテリーパックの外観はどうですか?
 細心の注意を払って作業をしておりますが、お客様のバッテリーパックのケースを一度開封し再接着いたしますので、多少の傷、接着剤の跡等、外観に若干の変化が現れることがございます。
 リサイクルバッテリーはPSE(電気用品安全法)の規制に該当しますか?
 経済産業省のPSE『電気用品安全法』のパブリックコメントにより、リサイクルバッテリーは電池交換による修理作業となり、製造行為には当たらないため、PSEの規制への適合は不要となっております。
 まったく動作しないバッテリーパックでも対象になりますか?
 ほとんどの場合が、内蔵電池の劣化が原因ですので、リサイクル可能の場合が多いです。電子回路基板の不良などの場合、リサイクルできない場合もございます。
 届いたバッテリーはすぐに使用できますか?
 戻ってきたリサイクルバッテリーはそのままご使用することも可能ですが、充電せずに先に完全放電させてしまうと、その後、充電できなくなる場合もございます。戻ってきたら、まず充電を行いPCのバッテリー管理画面にて、充電量のアップの確認を行ってください。⇒「充電量のアップの確認方法」はこちら 完全に充電されてからバッテリー駆動のご使用を推奨します。

◆注文もカンタン◆電話・FAX・ホームページから24時間注文可能

MonotaROなら、ホームページを利用すると、24時間いつでも注文が可能。
お電話・FAXでのご注文は
FAX: 0120-996-669
TEL: 0120-443-509(土日・祝日は除く8:00〜18:00)