ボンド変成シリコンコークのレビュー
- 用途:
- 監視カメラの電源ケーブル養生モール固定に
昨今、無用心にしてると戸建て住宅は危ないので軒下3箇所に監視カメラを設置したくモールで電源ケーブル養生固定に使用しました。
感想も速く接着も満足でした。(1箇所1本で2本追加購入)
- 用途:
- 普通に使えました
- 対象商品:
- 02444434
塗装できるものなら、塗装が普通にできますが、塗装色はがコーキングの色のため白みがかりました。塗る色に使いようがいいかなと。
塗装ができないタイプなら、それはそれで悪くなかった商品です。
- 用途:
- エアコン化粧カバーのコーキングに使用
- 対象商品:
- 62964503
クリアの変成シリコンということで購入。
外壁に使用するので変成シリコン、クリアなので壁の色に合わせて色々な種類を準備しなくてもこれ一本でよいかと思い、試しに使ってみました。
問題なく、施工できました。今後はこちらを使っていこうかなと思います。
- 用途:
- 用水路の漏水補修
- 対象商品:
- 02444425
コンクリート製農業用水路の継ぎ目からの漏水を補修するため購入しました。
使用方法はネットで調べてやりましたが、とくに問題なくパテ埋めすることができました。
まだ用水に通水していないため、漏水が止まったかは分かりませんが、見た目や触った感じではしっかり埋まっているように見えます。
- 用途:
- 意匠系サイディングボード クラック補修
- 対象商品:
- 62964503
サイディングボードにクラックが見つかり、補修の為に購入しました。
当初はクラックをパテ材にて充填後、補修用のタッチアップ塗料にて仕上げる予定でしたが、補修塗料が生産終了とのことで、こちらの商品を使用しました。
クリアという色目もあり、補修跡も目立たず比較的綺麗に補修することができました。
容量も少量であるチューブタイプを使用したので、廃棄ロスもなく大変よかったと思います。
モノタロウさんにて、迅速に発送していただき感謝いたします。
- 用途:
- 器具廻りのシーリング
- 対象商品:
- 62964503
この製品は器具廻りシリコン打ちで使いました。
ガンタイプでは無いので、指先に塗って使用しました。
ガンタイプと違って、自由が利きとても使い勝手が良かったです。
- 用途:
- U字溝の目地
- 対象商品:
- 02444425
コンクリート製U字溝の目地にモルタルを使うと長期的に伸縮によって割れるので、バックアップを入れ、プライマーを塗ってコーキングで目地を入れてます、施工後一年ですが特に問題無いようです。
- 用途:
- 軒のブリキ屋根隙間防水
- 対象商品:
- 02444425
思ったより粘度が低いので大きい垂直な隙間に入れると流れます5mmが限界
かと。逆に複雑な隙間にはある程度流れ込むので向いてます。