ボンドEセットのレビュー
- 用途:
- セラミックをアルミ鋼管に接着する
ほぼ8時間で接着でき24時間置くことによって4~5年の寿命がある。弊社機械耐性良さはボンドEセットによるところが大きい
- 用途:
- アルミ材の接着
確かに硬化後はガッチガチにはなるが、流動性が良過ぎでもあるので相当に垂れる(流れる)。そういう意味では垂直面には不向きではある。使いどころさえ間違わなければ問題ない。
- 用途:
- DIYでの接着
E250の小さいのが無くなってしまったので代替で購入
まだ一度も使っていないがコニシのことなので多分問題ないでしょう。
本当はE250がいいのだけれど大きなロットしかなくて
使い切るのに数年かかる
- 用途:
- 排水パンのひび割れうめ
ほんの少しだけ使いたかったのでこの様な小さい容量の物があって助かりました。
- 用途:
- 木工用
- 対象商品:
- 02333931
完全硬化で固定しなくてはならない力のかかる接着にはかかせない接着剤です。以前は1キログラムの缶入りセットを使用していましたが、簡便ではないので、コニシの90分セットは便利です。接着部をホットガンで100℃ほどに熱して木部に浸透させ、500Wランプで数時間保温すると反りや歪みのない硬化ができます。定番品なので常備して使用しています。
- 用途:
- 作業用道具の製作に使用しています。
- 対象商品:
- 02333931
金属部と木部の接合をネジ止めしていますが、補強の為と防水を兼ねて使っています。
乾燥機に入れて60℃で固着、このタイプを使い続けていますが使いやすいです。
- 用途:
- コイルの電磁力のサポートに利用
- 対象商品:
- 02333931
ガラス繊維に含浸させてパルスコイルの周囲に巻き,電磁力のサポートに用いていますが、十分な強度が得られており,気になる点はありません。
- 用途:
- 筆記具の組み立てに使用しています。
- 対象商品:
- 09992071
筆記具の組み立てに使用していますが、90分硬化型ですので、大変使いやすいです。
何度もリピートしており、廃盤にならないことを祈っています。
- 用途:
- いろいろな物の修理
- 対象商品:
- 09992071
プラスチック製の部品なら100%説着可能。ついた後は元の素材より硬くなるくらいなので、力がかかる部分でも使える。一部つかない素材もある。
- 用途:
- 変わった使い方をしています。
- 対象商品:
- 09992071
私は変わった使い方をしております。
このコニシ ボンドEセットを練り合わせた後、粉末蓄光材を混ぜて光らせたい部分に盛っております。
- 用途:
- 接着
- 対象商品:
- 09992071
100均の物より接着力が強いと思う。
又、100均の物は、保管時の液漏れが過去だいたい発生しているが、この商品は、半年以上保管しているが、液漏れが発生しておらず、快適に使えている。
- 用途:
- バイクの整備
- 対象商品:
- 09992071
バイクのカウルの補修に使用(平らな面に溶着してされていたねじ穴のついたパーツの再生)。硬化時間が長いので、かなり液が流れて広がるが、仕上がり、強度は問題なし。
- 用途:
- 釣具の修理、製作
- 対象商品:
- 02333931
硬化時間は長い、記載時間より長い様な気がする。
しかし、硬度、セッティングタイムの長さ、配合量の緩さなど利点が多い。
これで無色透明なら最強!
- 用途:
- エレキギターのリペア、木材の接着。
- 対象商品:
- 09992071
エレキギターの木部のリペア用に買いました。
タイトボンドにするか迷いましたが、
タイトボンドは隙間が有ると接着力が落ちるらしい。
エポキシは、充填剤としても使えるという事でこちらを選択しました。
90分で硬化を始めるタイプで、ゆっくり作業できると思いましたが、
思った以上に時間が掛かりました。
粘度も低いので、垂直な面に塗布すると流れ落ちてしまいます。
硬化はもっと早い方が良かったし、粘度ももっと低い方が使いやすいです。
接着力自体は強力です。
選択を誤っただけで製品に問題は有りません。
- 用途:
- マグネットコイルのワイヤーの固定
- 対象商品:
- 02333931
2液混合型であるが、ぴったり等量ずつでなくても十分よく固まり、強度もあるのでとても便利である。夏は気温が高いのでより早く固まる傾向があるが、それでも「90分」の硬化時間は接着作業の完了までに多くの作業ができる余裕を与えてくれる。