シリコーン滑走剤のレビュー
- 用途:
- ノズル紛失しにくいのが便利
ノズルを差し込むタイプは、ノズル紛失が多くてとても使いにくいですがこのタイプは安心です。
- 用途:
- 機器可動部分の改善
細いノズルが可倒式でなので、付け替えの必要もなく、別に保管しておいて探す手間も省ける。
滑走剤自体も満足のいくものです。
- 用途:
- 倉庫手動シャッターのメンテナンス時
- 対象商品:
- 02338743
倉庫のシャッターが錆びてきて、滑りが悪くなっていたのですが、この潤滑油をスプレーすると、開閉がとても楽になりました!
- 用途:
- 機械のメンテンナンス
- 対象商品:
- 02338743
プラスティック部品が多い機械の潤滑に使用しています。
部品を溶解させることなく潤滑できるので、重宝しています。
価格は高価ではなく、業務で使用する際にも容量十分です。
- 用途:
- 断裁機使用後の清掃
- 対象商品:
- 02338743
汚れは取れるので良いと思います。以前、同じ様な物を使っていたのですが、それに比べると滑りが若干落ちる様に思います
- 用途:
- 引き戸の滑りを良くするため
- 対象商品:
- 02338743
古い家なので引き戸が戸車は付いているもののアルミのレールとかではなく襖と同じように昔ながらの木を彫ってつくられた溝なので蝋を塗ったり、敷居スベリを貼ってみたりしていたがコレを吹き付けてみたところ実にスムーズに動く。オイル分が浸透するのか長持ちもするようだ。
先日は玄関の鍵が刺さったまま抜けずに困っていたがコレ吹いたら抜けるんでは?と試したら30秒後ぐらいでスルッと抜けた(溶剤やオイル分が悪さするらしいけど応急処置なんで良いかなと)
- 用途:
- シャッターの滑りをよくする潤滑油として使用。
- 対象商品:
- 02338743
シリコーンは種類が多く値段も幅があるためレビューを参考にさせていただきました。使用感としては、速乾性があり、べたつくこともなく砂等が付着しないため満足しています。シャッターの動きも滑らかになり持続性もあるように思います。また、車のゴム部分(窓枠等)に吹きかけてゴムの保護にも使用しています。
- 用途:
- アルミサッシ、メンテナンス全般
- 対象商品:
- 02338743
いったん、モノタロウさんからなくなり、代替品としてみつけました。それからずっと使っています。2wayノズルがいちいちつけなくていいので、多少高くても節約になっているような気がします。
- 用途:
- 鉄の門のキャスター部分に使用しました!
皆さんのレビューを参考に購入させていただきました。満足です。鉄の重い門の滑りが悪く、開閉に力が要りました。一般の潤滑油よりも効果が長持ちしています。野外なので定期的にスプレーする必要はありますが本製品はもちが良いように思います。
- 用途:
- 家具や建具の滑沢に使用
- 対象商品:
- 02338743
ふたを外したり、ノズルにストローを取り付けることなく、すぐに使えるのがとにかく便利。ストローもステンレス製で安心ですし、なくすこともなくなります。滑沢効果も極めて良好です。
- 用途:
- ゴムの間に使用
- 対象商品:
- 02338743
前から買わせてもらい、リピですが、今までのはキャップを開け、ノズルを付けてからだったが、今回からのはノズルがついたままなので、作業が楽になった。
- 用途:
- 材料の送り出し部に使用
- 対象商品:
- 02338743
完成した製品が、レーンをスムーズに流れていきます。
以前は、クレのスプレーを使用していましたが、こちらのほうが良いと感じました。
現場でも、好評です。
- 用途:
- 丸ノコのチップソーやベースに塗布する。
- 対象商品:
- 02338743
べたつかず、滑りが持続するので気に入っている。
切粉もさらりとして、チップソーの切れも良くなる。
残念なのは、シリコンEXのノズルの方が使い勝手が良いことと、
少々価格が高いこと。
- 用途:
- ドアミラー等の、樹脂パーツの潤滑
シリコンなので、安心して使わせております。また、家のドアの蝶番に使用しても、臭いが無く、家族からも大評判ですね。