パワーエースのレビュー
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。
各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。
1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。
特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。
研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
2025-08-19
- 用途:
- 劣化したベルトの取替
納期が早くて助かります。
連休前に急に必要になり、翌日入荷しましたので大変助かりました。
2025-07-08
- 用途:
- プレス機械のメンテナンスに使用
ベルトが破損した為大至急修理依頼を受け部品手配入荷交換が最短の時間で復旧できたので助かりました。
1人が参考にしています
2023-07-07
- 用途:
- 乾燥機ベルト
- 対象商品:
- 00283211
業務用ガス乾燥機のドラムベルトが切れてしまい使用しましたが、中々無いサイズなのでモノタロウさんには感謝です。
2人が参考にしています
2022-05-20
- 用途:
- 業務用掃除機の動力伝達
- 対象商品:
- 00283071
業務用掃除機の動力伝達のベルトが経年劣化によりボロボロになっていたので交換する事となりました、音も静かになったし、しっかり動力も伝わってめちゃめちゃパワフルに動いてくれています。大満足です。
2020-12-19
- 用途:
- ピアジオチャオのドライブベルト
- 対象商品:
- 00283071
モペット ピアジオCIAOのドライブベルトに使用します。
コスパに優れており滑りも耐久性も問題ありません。
1人が参考にしています
2020-11-30
- 用途:
- 洗濯機の主軸ベアリング交換時に交換しました
- 対象商品:
- 00283001
市販の販売店で購入するとメーカーの希望価格で購入した。
モモタロ様の場合それより安価に買えるので今後利用します。
ランドリーハウス こすもす 様2019-07-24
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 00283236
ランドリー用の、機会のメンテナンスように購入致しました。全く問題なく使わせて頂いております。安心して使えるブランド品でした。
2019-12-12
- 用途:
- 機械メンテナンス時
- 対象商品:
- 00283175
他社より安価で購入でき良かったです。
通常通り使用できています。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
有限会社オカベカッター 様2022-12-30
- 用途:
- 舗装切断機械の部品交換
- 対象商品:
- 00283166
まだ使用はしていませんが、現場作業中に切れたり劣化による交換用として予備。
スマホ購入でも領収書発行 納品書兼領収書同封 出来るようにしてほしいです。
トライウォールジャパン株式会社 様2019-06-18
- 用途:
- パネルソーの劣化したVベルトの交換
- 対象商品:
- 00283062
量販店にないサイズだったので助かりました。価格も安かったので満足です。
2018-03-31
- 用途:
- パッケージ型コンビネーションドライポンプ修理時
- 対象商品:
- 00283123
ドライポンプ製造メーカーでは供給終了となっているベルトですが、こちらで手に入るとわかり、助かりました。
ケージーエス株式会社 様2018-01-22
- 用途:
- コンプレッサーの動力ベルト
- 対象商品:
- 00283105
コンプレッサーの動力ベルトが磨り減ってボロボロだったので交換しました。何事もなく平然と回っております。助かりました。