バンコード丸ベルト#480(橙色)のレビュー

平均満足度 4.53 (87件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バンコード丸ベルト#480(橙色) バンドー化学
バンドー化学
899 / 税込 989
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
88件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-03-24
用途:
CDデッキ カセットデッキのベルト
対象商品:
06347616

以前に同じものを購入してますが、 多分3mくらいは残ってあったものをいつの間にか紛失してしまい、全く同じものを注文、 今回はCDデッキのトレイベルトが加水分解?で溶けてしまったのをバンコードで製作。 しっかりと動作(本当は2本接着失敗(笑))しています。

2024-01-04
用途:
ベルトの補修
対象商品:
06347677

熱溶着でのエンドレス加工は芯ずれで苦労したが、慣れるとうまくできる様になった。エンドレスの物より圧倒的に安く済むので、ありがたい。

2023-06-30
用途:
専業農家の農作業
対象商品:
06347835

ねぎの皮をむく機械、ベストロボの純正品と同じメーカーの商品で安心
このベルトを自分でサイズを切って溶着してベルトを製作できました。
コスト削減になります。

1人が参考にしています
ミツカワ電機株式会社 様2023-06-15
用途:
巻き線機に使用
対象商品:
06347756

断面を炙り接着して輪にして使用します。使っているうちに少しずつ亀裂が入ります。
接着しやすくなることと劣化がしにくくなるといいと思います。

株式会社ユタカ電子製作所 様2022-01-10
用途:
記録計の内部ベルトが切れたがメーカーが無いのでこれで作った。」
対象商品:
06347616

とても便利で長さも自由に簡単に作れるのでおすすめ、
種類も多いので、なん種類もそろえた。
カセットレコーダなどの修理にも使えるし、適当な摩擦力もあるので動力伝達も可能。

2021-07-02
用途:
レコードプレーヤーのベルト
対象商品:
06347634

径はピッタリ。伸び少なく良い。真っ直ぐ接合するのは容易でない。

1人が参考にしています
佐々木 歯科医院 様2021-01-11
用途:
洗濯物乾燥機の修理
対象商品:
06347731

ベルトの断端接合部の強度は、接合手技の優劣に
掛かってくると思い、条件をかえて試行してから
作業しましたが、実用に耐えております。

1人が参考にしています
2020-05-11
用途:
オーディオ機器の修理
対象商品:
06347652

CDプレーヤーのディスクトレイがベルト滑りで開閉できなくなったため、代替品として使用しました。熱圧着で自由な大きさのベルトが作成できる定番商品ですね。硬さも圧着のしやすいさも、安定しています。

2人が参考にしています
2020-03-03
用途:
衣料乾燥機のベルト交換
対象商品:
06347713

衣料乾燥機の駆動ベルトが切れた為、サイズを確認した所丸ベルトの4㎜でしたのでカットして溶着し無事交換できました。迅速な対応有難う御座いました。

1人が参考にしています
2020-05-20
用途:
ゴムベルト交換
対象商品:
06347616

好みの長さに切って必要な大きさのゴムベルトを作成できる為、便利な商品でした。

2020-01-22
用途:
レコードプレーヤーのゴムベルトとして
対象商品:
06347616

古いレコードプレーヤーのゴムベルトとしてΦ1.5mmの本製品を使用。長さをきちんと測って作製し無事に完成。溶着に若干コツがいるが強度も全く問題なしです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-04-18
用途:
オ-ディオ機器のドライブ用ベルトとして使用。
対象商品:
06347616

装着してから、3年経つが、ベルトは切れず、大変満足している。

2019-08-22
用途:
衣類乾燥機のベルト交換
対象商品:
06347731

古い衣類乾燥機の補修部品が供給されず、このベルトで修理しました。
接着は簡単で強度もあり、機械を分解せずにベルトを通せるので助かりました。
難点はベルトが丸く束ねてあるためかその丸みが記憶されていて、70cmほどの輪を作るときに、ねじれないようにするのが大変でした。
素人でも簡単にベルト修理ができて、良い部材だと思います。

藤ノ木製本所 様2019-10-03
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
06347677

同じメーカーの物を近所の工務店で購入し使用していました。
しかし、半田ごてでしっかりと付けてもすぐ接着部分が外れてしまい残念な結果に…
モノタロウさんで購入したベルトだとしっかりと接着され、外れなくて助かりました

2019-07-23
用途:
・衣類乾燥機のファンベルト交換用です。
対象商品:
06347731

ベルトが切れたので購入しました。自由に長さ交換できたので、初めての交換ですが簡単に使えました。感謝です。

2019-05-20
用途:
駆動ベルトの製作
対象商品:
09528461

以前200m巻きの商品を購入していましたが、貴社の30m製品を継続購入しています。
長巻きの製品から、作られていると理解していますが、以下のバラつきが気になっています。
1)材質のバラつき
溶着作業の仕上がりに影響するため、溶着条件を変えています。
2)よじれ
30cmから、70cm程度に切断して溶着します。製品によじれがあり、駆動時に
異音を発生する場合があります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
また、ご要望に沿いかねる点ある事、申し訳ございません。
メーカーへご要望としてお伝えさせていただきます。

2019-05-06
用途:
精密機械のメンテナンス
対象商品:
06347616

ゴム製のベルト作成で重宝しています。
太さや硬さが合えば、色々な機械に使えそうだけど。

2018-08-27
用途:
cdプレーヤーの交換ベルト
対象商品:
06347634

良品です。簡単に交換ベルトができました。c/pバツグンです。

2019-02-16
用途:
ラジカセの修理
対象商品:
06347616

ラジカセの修理に使用しました。
クチコミ通り加工し易く丈夫でした。

2018-06-05
用途:
商品の修理メンテナンス
対象商品:
06347616

重宝しています。引っ張り強さや圧着しやすさなど文句なく使えます。
これの1パイがあれば尚よいです。