コンクリート用接着剤 コンクリメントのレビュー

平均満足度 4.78 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンクリート用接着剤 コンクリメント セメダイン
セメダイン
389 / 税込 428
柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凹凸面でもタレずに接着できます。 コンクリート面への木材やタイルの接着に適しています。 一液・常温硬化で使いやすく、初期接着力に優れています。 スチレンフォーム(発泡スチロール)を侵さず接着できます。 【用途】コンクリート・モルタル下地への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。 コンクリート・モルタル下地への木レンガ・巾木・野緑・根太の接着。 発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。 小口の床タイル・カーペットタイルの接着。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-13
用途:
駐車場
対象商品:
02444592

駐車スペースの車止め固定に使用しました。8カ月経過しましたがガッチリしてます。

株式会社アップライト 様2025-04-26
用途:
コンクリート片の接着

チューブタイプなので使い勝手が大変良かった。必要な分だけ使えて保存できるので大変便利だと思います。

2025-04-15
用途:
割れた瓦の補修

伸びが良く作業性良好。充填も可能。強度もあり安心して使える。耐水性はあまりないのでシリコンシーリングは必須。

2024-08-27
用途:
補強

ブロック塀に確認用のミラーを固定する際に、コンクリートビスだけでは弱そうだったので金具周り盛って補強しました。
ガッチリ固まったので満足しています。

1人が参考にしています
2024-11-25
用途:
屋根の亜鉛合板の端の剥がれに使用。

しっかりと接着したようだ。まだ剥がれてはいないようである。

2023-10-18
用途:
ブロックの接着
対象商品:
02444592

庭のブロックの連結に使用しました。がっちりと粘着しています。

ペクッド 様2022-03-28
用途:
接着作業
対象商品:
58587331

コンクリート構造物の接着に使っています。利便性がよく扱いやすいので良い製品だと感じています。

2021-06-23
用途:
凹部の充填に使ってます
対象商品:
02444583

接着にではなく凹部(隙間)を埋めるために使ってます。サラサラではなくネットリした性状なので垂直面に充填しても垂れません。硬化後はやや体積が減ります。また弾性はなく硬く強固(簡単に削れない)。
主に屋外(屋根)に使ってますが、硬化後の地肌のままでも耐候性がありペンキも塗れる。よく隙間の充填にはシリコンシーリング剤を使いますがこれは塗装できませんし、弾性はあるが強度はない(簡単にそぎ落とせる)。
コンクリメントの欠点と言うか特性として、厚く盛ると硬化に時間がかかる。逆にうす塗りするとすぐに硬化する。
私の場合は厚塗り(1~2センチ)するので充填後の硬化には少なくとも1週間はかかる。それでも深部はまだ固まってない場合が多い。
このように深部の硬化には時間がかかるが表面はすぐに硬化するので、充填後(1時間後)に雨が降っても大丈夫です。流れ落ちることはない。
なにかとクセのある接着剤(私は充填剤と思っている)だが重宝している。

3人が参考にしています
2021-08-14
用途:
外壁タイルの補修に
対象商品:
58587331

外壁の石でできたタイルが剥がれ落ちたので、その修理に使いました。タイル2枚でしたが使いきるのにちょうどいい一番小さいのを選びました。しっかりくっついてくれています。

2021-03-31
用途:
ピン打ち
対象商品:
02444592

品質・価格ともに、お買い得な良い商品だと思います。

医療法人安城智徳会 様2021-02-26
用途:
石版の補修に使用
対象商品:
02444583

ベスの清掃をすれば誰でもしっかり修復が出来ます。粘稠度も適当でした。除去には苦労しました!!

2020-05-24
用途:
モルタルの外壁に金属金具を接着
対象商品:
58587331

日よけを取り付ける3センチ四方の金具がはずれ、他の接着剤でも試してみましたが、今まで接着できませんでした。今回このコンクリート用を購入して使ってみたら、しっかり接着できています。金属とモルタルの接着、うれしいです。購入して良かったです。

QUALIA JAPAN株式会社 様2020-06-10
用途:
タイル等の貼り付けと修繕
対象商品:
58587331

これほど使い勝手の良い製品はなかなか無い。接着ー圧着ー24時間経過すれば完全に固着する。さすがセメダイン。老舗メーカーだけあります。

2019-10-12
用途:
駐車場のコンクリートのひび割れ補修です。
対象商品:
02444583

道路との段差部分の割れに使いました。
丁度いいサイズでした。

2018-07-05
用途:
剥がれた玄関タイルの貼り直し
対象商品:
02444583

少し白っぽいですが、4、5枚剥がれたタイルを直すには丁度良い量でした。

岡山スイキュウ株式会社 様2017-06-14
用途:
石の接着
対象商品:
02444583

ミカゲ石を加工したものを接着しましたが、非情に良く付き、満足いくオブジェが完成しました。

2016-11-07
用途:
ビスやタックの固定
対象商品:
02444583

結構強力に固定でき防水性も高いので重宝しています。

2016-11-29
用途:
コンクリートの補修
対象商品:
02444583

簡単にコンクリートの補修ができる。硬化まで時間があるので調整することができる。