凹凸面の接着補修用 ハイクイックのレビュー

平均満足度 4.77 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
凹凸面の接着補修用 ハイクイック セメダイン
セメダイン
909 / 税込 1,000
5分硬化型の高粘度エポキシ系接着剤です。 垂直面でもタレにくく、充てん性に優れています。 5分(20℃)で硬化がはじまる速硬化タイプです。 すき間のある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補修、穴うめ補修などに便利です。 【用途】ブロック、コンクリート塀の補修 金属フェンスの補修 タイルの接着補修 郵便ポストの取付け
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-02-03
用途:
部品の固定,弱い部分の保護
対象商品:
06634327

すぐに硬化するので重宝しています.紫外線硬化ボンドという手もありますが,塗布量が多い場合は,こちらの方が短時間で済みます.

1人が参考にしています
2021-04-06
用途:
メンテナンスや修理
対象商品:
06634327

B液が固まりやすいので、使いきれないことが多い。使用感はいい。

イーブンカフェ 様2019-10-01
用途:
バンパーの補修に
対象商品:
06634336

グラスプよりも強力でコストパフォーマンスが良いです

2019-05-16
用途:
パテがわりに使用
対象商品:
06634327

昔から変わらず、信頼のおける商品です。
にくやせも無く、嫌気性物質の配合も無い為、
周辺の油等にも影響がありません。

1人が参考にしています
2018-10-02
用途:
鳩避けネットのベース接着用として
対象商品:
06634327

5分固着という性能はが確かでした。
手で押えていたときは、動いてしまうところでしたが、
時間が来ると、確実に接着できました。

2018-01-08
用途:
金属鋲のコンクリートや鉄板への接着
対象商品:
06634336

今までコニシのクイックメンダーを使用してきましたが、今回この商品を使ってみました。
樹脂チューブのほうが皺になりにくく使いやすいこと、容量が多く価格も安いこと、使用感も変わらず、ということで今後この商品をリピしていこうと思います。

2016-11-10
用途:
ベースの取り付け
対象商品:
06634336

いつも作業で使っていますが、安定の使いやすさです。

1人が参考にしています
2015-10-03
用途:
資材接着時に使用、特に短時間での施工の際
対象商品:
06634336

資材接着時、短時間で施工したい場合に使用しています。時間経過後もはがれ等なく大変重宝しています。

2015-01-21
用途:
器材取付け
対象商品:
06634336

冬場しかつかってないが使いやすいが、夏場になるとどうか心配です

2016-05-24
用途:
コンクリート用ねじのソケットの接着
対象商品:
06634327

ドリルで穴が微妙に大きく開いてしまったのでソケットが緩んで抜けてしまったのですが、しっかりと再接着ができました。

1人が参考にしています
2014-06-02
用途:
屋上手すり基礎接着
対象商品:
06634336

この製品を初めて使用しましたが、作業性もよく満足です。
コンクリートの接着ですが硬化が早いので注意が必要です。
もう少し量の多いものがあればと思いました。

1人が参考にしています
テクネットシステム 様2013-10-31
用途:
ネジの緩みを感電に固定する場所に使用
対象商品:
06634336

ネジ部のガタや揺れ、緩みを完全固定するため、各種の接着剤を徹底して実験の結果、唯一本品を選択した。 但し、ネジは完全硬化後には取ることができなくなるので要注意
本品には50%の骨材(セメントで言う砂利相当)が入っており、硬化後の硬度は他に類を
見ない程強固である。
また硬化時の体積収縮率も小さいため隙間などの埋めは完璧です。
勿論エポキシ系であるため、接着力や硬化速度、金属等へのぬれ性(なじみ)も良く、接着剤
としては勿論のことだが、緩み止めには他に無い性能が得られた。
本品も2液性であり混合しない限り長期の保存が可能であるため、業務用だが考え方では
大変お徳用とも言える。

3人が参考にしています
2014-08-05
用途:
外壁サイディング補修
対象商品:
06634336

低価格で使い勝手が良かった。