ワンウェイクラッチ HF形のレビュー

平均満足度 4.53 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワンウェイクラッチ HF形 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
789 / 税込 868
ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-29
用途:
ラジコンヘリコプターのクラッチ部

メーカー純正品の入手が難しくなっていますので、同じ型番のこの商品を入手できてい良かったです。
交換後、絶好調になりました!

2025-05-22
用途:
ムゲンMTX3の1stギヤのワンウェイベアリング交換
対象商品:
05799105

20年以上前の無限製GPツーリングに使用されている、1stギヤのワンウェイベアリングを交換しました。
締まりばめによる圧入で抜くのには、バイスが必要でした。
挿入はネジロック剤を少量塗布して、これもバイスで圧入しています。
既に廃盤になっている部品ですが、このように既製品で対応出来ますので諦めないでください。

2022-03-22
用途:
自転車のフリーホイール化
対象商品:
05799123

自転車のフリーホイール化に悩んでいたところ、ワンウェイクラッチという物を初めて知って購入しました。
こんなに小型なのにフリーホイールになっているとは驚きました。

2020-11-20
用途:
パワーメイト・アンカーウインチ
対象商品:
05799193

ヤマハのアンカーウインチの部品に使用。メーカー非売なので非常に助かりました。

2019-11-27
用途:
タミヤ製ラジコンエンジンカー(TG10mk2)の2スピードに付いてるワンウエイ(HF0612)の交換

1stギヤハウジングに圧入されているため、古い物を外すときは叩いて抜きましたが、入れるときはクニペックスのプライヤーレンチで掴んだら簡単に圧入出来ました。
滑って走らないのが改善され。気持ち良く加速するようになりました。
タミヤでこの部品単体は発売されていないため、安く交換出来て満足しています。

2人が参考にしています
有限会社ジャパンマグネット 様2020-02-17
用途:
モータの性能検査時の治具製作で採用
対象商品:
05799114

クラッチの性質として内周にある引っかかり部分が軸にしっかりかからないとクラッチ機構が正常に働きません。今回の軸はこのHF形クラッチの場合80%くらいなのでなんとか使えそうだと言うことです。内外径はちょう良いのですが全長に種類があるとありがたいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-01-08
用途:
釣り用リールの修理
対象商品:
05799123

Accurate Bossのワンウェイクラッチとして使用しました。完璧です。

株式会社片野工業 様2018-11-07
用途:
技術開発試作時。
対象商品:
05799123

価格も安く動きも軽くとても良い。
出来れば非磁性が欲しい。

2018-01-29
用途:
ラジコンヘリのエンジンスターターシャフト
対象商品:
05799123

純正の補修パーツが廃盤となり修理不能となり困っていたところ、試しに使用してみてうまくいきました。諦めていたものが復活しました。

2018-05-08
用途:
メンテナンス作業
対象商品:
05799123

クラッチ破損したので 取りかえ交換しました。良好です

2017-07-11
用途:
機械のメンテナンスによる交換
対象商品:
05799123

商品はNTN製なので安心して購入。納期が早いのでたすかります。

高松サイクル 様2017-06-20
用途:
精密機械のパーツとして使用
対象商品:
05799105

対応から配送まで気持ちよく取引できました。品質は勿論良品!!

2016-03-08
用途:
模型部品として使用
対象商品:
05799114

まだ、使用していないので直接の評価にはなりませんが、国内メーカーである事が明確な形で購入できるので、安心です。

2015-10-18
用途:
ラジコンエンジン
対象商品:
05799114

リコイルスターターに取り付け動作確認をしました。
問題なくスムーズに回転しロックも大丈夫でした。

2015-06-01
用途:
シャフト回転部分
対象商品:
05799105

精度もよくすべりも最小だと思います。

2013-05-23
用途:
ラジコンヘリコプターに使用
対象商品:
05799132

ベアリングは、やはり国産ですね。

1人が参考にしています
2017-12-07
用途:
ベアリングケースに圧入
対象商品:
05799132

NTNと言う事で注文しましたがINAと言うメーカーのものが来ました。ナイロン製の袋のシールはNTNでしたが中身はINAでした。

2013-02-05
用途:
ロボット
対象商品:
05799105

ほぼ完璧です

2009-10-01
用途:
ラジコンカーの部品として使用
対象商品:
05799105

既存の部品にちょっとした加工をするだけで、装着可能。遊びレベルでは問題無し!完成品を買うと4,5千円かかるので、十分満足!