常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプのレビュー

平均満足度 4.29 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプ スリーボンド
エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。 耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(~200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。 【用途】一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修 各種金属、セラミックの接着
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
国立大学法人千葉大学 様2022-12-18
用途:
もっぱら物理実験、化学実験につかっていました
対象商品:
06747124

もっぱら物理実験、化学実験につかっていましたが、以前のアラルダイトよりある意味密着(機密性)がよいため、靴の修理(水がもれない)にも使っています!

1人が参考にしています
有限会社アクティブエフ 様2022-07-11
用途:
スキー、スノーボードの修理に使ってます。
対象商品:
06747124

以前使っていたのはキロ単位で無駄が多かったのでこの商品は少量なので助かります。
常温で十分な硬さがでるのは助かります。

2021-04-05
用途:
割れた陶磁器の修復に使用
対象商品:
06747124

陶磁器を接着した後、加熱定着型アクリル絵の具で色を付けて150℃に温度を上げるのに使える耐熱接着剤を探していたところこの接着剤を見つけることができ、たいへん使いやすいと思っています。(漆の焼付も使っていましたが黒になるため無色のものも使い分けたいといこともありました)
しかも120℃1時間で硬化するため迅速な作業が可能でたいへん使いやすいものと思っています。

2人が参考にしています
アライドラボラトリーズ株式会社 様2022-01-17
用途:
耐熱高強度用途接着剤
対象商品:
06747124

クラッチライニングや摩擦材の再生に使用しました。一般的にこれらの用途にはエポキシ単体の接着剤は使用されず、熱強度を担保するため古い物ではフェノール系樹脂、新しい物ではポリイミドコンパウンドが使用されます。しかし、両者とも用途上の制約があり、一般のユーザーには入手できません。本剤はフェノール基を含んだエポキシ樹脂で高温耐性を向上させています。マニュアル指定条件で下地処理、アルミダイキャストなどの素材では必要に応じて指定プライマー処理を行い、治具で圧着しながら電気炉などで加熱硬化を行うと、他のコンパウンドでは得られない、高温強度が高い接着力が得られます。
注意すべきポイントは、「常温では何日かけても加熱硬化と同等には硬化しない」という点です。(使用後の混合済み残余を放置して確認しました)取説には「25℃24時間硬化または120℃1時間硬化」とありますが、下地処理後120℃硬化の製品では処理後に「ガラス」の様に完全硬化し母材と剥離することが不可能な程の高強度を発揮しますが、混合パレットに残っている残余は「家庭用の急速硬化エポキシ接着剤(SHタイプ)に類似する様な硬度で硬化はしているものの、常温一週間後も「堅めのプラスチック」程度の硬度、多少曲げても割れが入らない柔軟性で、加熱硬化品とは特性が明らかに異なっています。本剤を使用する際は「加熱硬化」前提で使用する事をお薦めします。

3人が参考にしています
2021-02-25
用途:
農機整備作業
対象商品:
06747124

エンジン排気系統(溶接困難な場所)の補修で使用し、強度も問題なく解決しました。

1人が参考にしています
清水技術研究所 様2020-10-03
用途:
200℃以上の高温になる部分に使われる部品の接着
対象商品:
06747124

2液性で、今後の手間はかかるが、硬化した後の耐熱性は、十分である

クローバー住宅株式会社 様2019-12-06
用途:
エンジンのポートの穴埋め
対象商品:
06747124

レース用のエンジンのポート加工に使いました。リピートして又使いたいです。

1人が参考にしています
2019-07-08
用途:
車体補強
対象商品:
06747124

車体にこれを塗布しその上にガラス繊維を載せさらにFRP化させます。車体とガラス繊維の接着はエポキシの方が良く付きます。

2人が参考にしています
キング&クイーン 様2018-11-28
用途:
唐津ものの接着
対象商品:
06747124

接着時の気温が低いと、硬化促進が遅いので、気温が低いときは、ヒートガン等で、加熱の必要が、有りました。硬化後の性能は、問題ないと思われます。

1人が参考にしています
有限会社ジャパンマグネット 様2018-02-09
用途:
モータに関するあらゆる接着作業時に使用
対象商品:
06747124

#2088を使用しております。特に要望はありません。当方の使用量に波があり使用期限を越えないように適宜購入させて頂いております。加熱せずに少し盛る感じで塗布接着し常温でそのまま硬化させます。室温ですと流れ出さないのでありがたいです。

2018-03-17
用途:
二輪車ステータコイルの防振絶縁用
対象商品:
06747124

耐熱温度200℃との事でこれ以外に一般購入は困難でした。同量混合ではないので精密なデジタル秤を使用しました。

1人が参考にしています
2017-09-07
用途:
給食室内 作業時
対象商品:
06747124

想定以上の接着力でした。値段が高いので容量が大きいのがあれば最高でした。

1人が参考にしています
塩田工業株式会社 様2016-01-29
用途:
工場内機械加工
対象商品:
06747124

急いでいた商品でしたので、当日出荷はありがたいです。
どこよりも早く入手できました。(値段的には、最安値とはいきませんが)

2016-12-09
用途:
カーボンサイレンサーの製作
対象商品:
06747124

エンジンのマフラーの消音パーツに使いました。
熱による劣化も無いようで耐熱性もあるようです。
ただ、保管方法に注意が必要な感じで同じ時期に購入したエポキシに比べて自然硬化が早いような気がします。
初めて使ったので分からなかったので今回は出してきた所・・主剤が固まっていて使用不可でした。
他のは大丈夫でした。

1人が参考にしています