ボンドクイックメンダー30のレビュー

平均満足度 4.88 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ボンドクイックメンダー30 コニシ
コニシ
4,998 / 税込 5,498
混合後30分で硬化を始めるため、塗布と貼り合せ作業が余裕をもって行えます。 2液混合型 30分硬化開始 充てん性 高接着性 耐久性 【用途】金属製機械・器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに 自動車・車輌・船舶の各部接着に
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-08
用途:
レストア中のバイク補修
対象商品:
06706156

バイクのハンドルロック・ストッパー部がなかったので、アルミ部材を製作して、本ボンドを使用してフレームに接着しました。
硬化した後は、製作した部材とフレームの接着も満足いくものでした。

2024-08-30
用途:
板金作業に使用しています
対象商品:
06706156

寒冷時は少し使いづらいです お湯などで温めると使いやすかったです

2024-04-24
用途:
自動車の板金修理

自家用車の錆びたサイドシルの板金接着補修(溶接しない)に使用しました。
1錆びたサイドシルを切除 21.2mm鋼板でサイドシルパネルを板金制作 3ボディに新サイドシルをバイスで固定/重ね合わせて3.2mmリベット下穴をドリルであける 4クイックメンダーを重ね部分に塗り再びバイスで固定 5オールスチール製のブラインドリベットでカシメる 6はみ出たメンダーでリベットの頭を埋め塗る・・・・・硬化後に塗装して、10年錆びずに強度維持して走っています。^^

2人が参考にしています
有限会社市川窓業 様2024-06-11
用途:
扉面材の接着
対象商品:
06706156

30分 5分と作業の用途に分けて使用できてとても使いやすい 接着力も十分です

日新防水工業株式会社 様2024-05-30
用途:
部分補修
対象商品:
06706156

とにかく扱い易い、夏は5分よりこの30分硬化がお薦めします。

大門補修 様2023-01-04
用途:
注入作業に使用
対象商品:
06706156

エポキシの注入作業で座金の固定に使用しています。五分タイプに比べて急ぐ必要がないので作業に余裕がある。

2021-09-27
用途:
腐った梁の穴埋めに
対象商品:
06706156

腐った梁の穴埋めに使いました。粘度もそこそこあり垂れずにきれいに作業できました。

株式会社富士見園 様2020-05-11
用途:
製品製作時
対象商品:
06706156

市販されているものは硬化時間が短く、いちいち練る必要があったが、本品は硬化時間が長いため、連続した作業が可能。容量にも満足しています。

2020-07-06
用途:
木製海用ルアーの接着
対象商品:
06706156

硬化後の硬度が高く、いつも使わせてもらっています。

2020-01-26
用途:
FRP型に足の取り付け
対象商品:
06706156

強力に接着できて、収縮も無いので気に入ってます。粘度もちょうど良くいいです。エポキシは高価ですが、強力な接着力です。

1人が参考にしています
成栄工業有限会社 様2019-03-17
用途:
ひび割れ注入の目止め
対象商品:
06706156

チューブから硬化剤を出す時に蓋のねじ部分に材料が残り使い続けているとキャップを閉めるのが難しくなる、形状の変更で何とかなるので在れば
して頂きたい。
永年使っていて不満に思うのはそのくらいですね。

1人が参考にしています
2017-07-21
用途:
床の補修
対象商品:
06706156

コンクリート床にエポキシ樹脂を流し、コンクリートホコリを予防していますがクラック、剥がれが生じた箇所に水や異物が入り込むと破損個所が広がりますので補修用として重宝しています。

栄進物産株式会社 様2017-08-03
用途:
テーブルのメンテナンス
対象商品:
06706156

大変助かりました。
使い勝手も◎。
是非また使わせていただきます。
ありがとうございました。

2014-04-30
用途:
看板接着
対象商品:
06706156

気温が20度超えるとクイック5からこの30タイプに変更します。液ダレしにくいので使いやすいです。

日新防水工業株式会社 様2024-08-21
用途:
亀裂 部分補修
対象商品:
06706156

夏場は30分硬化, 冬場は5分硬化がお勧め
密着性が高いので下塗り不要
下地が塩ビやゴムシートには不向きなので気をつけて

2人が参考にしています
2014-03-10
用途:
引っ張り試験用接着剤
対象商品:
06706156

硬化が早くて接着性も良く現場では重宝します。