二硫化モリブデングリーススプレー PROのレビュー

平均満足度 4.50 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
二硫化モリブデングリーススプレー PRO エーゼット
エーゼット
899 / 税込 989
二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。機械、部品の寿命を倍増します。 各機械の高荷重極圧時の潤滑。 ネジの潤滑と焼付け防止。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-06-10
用途:
バイクのチェーンに
対象商品:
06662756

バイク3台分のチェーンの注油にお使いました。音も静かになりましたが持ちが良い分
ホイールに汚れが飛びます。走行には問題ありませんが。

cut salon Ys 様2020-06-07
用途:
自転車のブレーキワイヤーや可動部分
対象商品:
06662756

中の玉がカラカラいうように良く振って使用したのですが最初の頃はほぼ無色の有機モリブデングリスのような物でしたが使用しているうちに黒っぽくなって来ました。これぞ二流化モリブデン!
この商品は長期間動かされて無かったようでしつこいくらい良く振って使う事が大事だと思います!

2人が参考にしています
2020-01-15
用途:
機械の作動前
対象商品:
06662756

使いやすいく、使用感よい。
とても安価でびっくりしました。

2018-08-09
用途:
自動車整備
対象商品:
06662756

自動車部品、駆動関係のギヤ、ベアリング、ブレーキバックパネルの辺りに吹きかけて使用していますが特に問題はなさそうです。

2018-02-20
用途:
チェーン類などに吹き付けています
対象商品:
06662756

モリブデン入りなので程よく使用してます。もったいなくて。

1人が参考にしています
2016-12-29
用途:
メンテナンスに
対象商品:
06662756

自分の思い込みだったようなのか、もう少し粉っぽく出てくるものだと思ったら液体グリスのように出てくるものでした。ドイツ製やブレーキ系に使えるような粘土の高いのもあると良いですね。

2016-03-26
用途:
SUSどうしの締め付け部等
対象商品:
06662756

従来は、缶入りの物を使用していたが、薄く広範囲に簡単に塗れるので便利です。

2018-12-17
用途:
自動車の整備全般
対象商品:
06662756

以前から使用している製品で、経年劣化も少なく潤滑性能も問題ありません。

アイエムアール株式会社 様2016-06-09
用途:
ブッシュ 潤滑
対象商品:
06662756

非常に良い

2016-03-10
用途:
機械部品のグリスアップ用
対象商品:
06662756

スプレー式なので使用が簡単でした

マックスカーサービス 様2015-02-10
用途:
高温接触部の潤滑
対象商品:
06662756

ディスクブレーキパッドの背面、スライド部、ドラムブレーキのバックプレート等に使用しています。
スプレー式で使いやすくとても重宝しています。

2014-11-13
用途:
チェーンのグリスアップの為
対象商品:
06662756

コストパフォーマンスは最高!ただ、付いてる細いノズルから出てくる量がもう少し少なくなればもっといいかな(^-^)

株式会社プロスタッフ 様2014-09-21
用途:
車やバイクのメインテナンス。

ボンベもノズルとキャップノズルのサイズが合わない為、キャップノズルが固定出来ず使用できません。

MonotaROからの回答

メーカーに確認いたしました。
差し込む時に噴射があるため、ノズルがしっかりと奥までさせていないケースが考えられるとのことです。
不要のレジ袋などをかぶせた状態で、差し込んでいただくといいかと思います。
上記をお試しいただいても使用できない場合は、商品を回収の上、検品させていただきます。
よろしくお願いいたします。

2009-12-06
用途:
ギヤ、回転系のスリーブとシャフトのクリアランスなどまた、機械系の精密作動部分などの極圧がかかる部分。
対象商品:
06662756

体感するのに非常に難しい部分ではあるが、高い防錆効果がありかつ極圧の潤滑に効果を発揮するため、精密作動部分は非常に滑らかになる。
付着性が非常に良好なた一度塗布すると長期メンテナンス・フリーも可能。
臭いが少々きついので改善する余地があるかもしれない。

5人が参考にしています