ホースクランプのレビュー

平均満足度 4.13 (377件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホースクランプ モノタロウ
モノタロウ
129 / 税込 142
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能 【用途】ホース接続部の固定に
377件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-12-25
用途:
エアー接続に使用
対象商品:
09465757

エアーのジョイントに使用しました。
問題なく使用しています。

2018-12-20
用途:
ホースニップル
対象商品:
09465741

ホームセンターより安く お得です 使用しましたが 問題ないです

2017-07-29
用途:
ホースのクランプ
対象商品:
09465741

2個だけ欲しかったので、1個ずつ買えるのがよかった。

2018-10-26
用途:
配管
対象商品:
09465775

非常に使いやすく大変重宝しています。消耗品でもありますので、次回も購入したいです。

2018-10-13
用途:
ダクトホース取り付け
対象商品:
09465827

しっかりと締め付けられました。特に問題はありませんでした。

2017-07-27
用途:
BMWのフューエルフィルターホース固定
対象商品:
09465741

しっかりとめることができました。発送の状態では少し開店が固くて、少し絞めるとスムーズになります。しっかり固定できました。

1人が参考にしています
car-1.jp 栗原商店 様2017-04-22
用途:
自動車整備に利用
対象商品:
09465766

何度もリピートしています。品質もいいし、お安いのでお奨めです。

2017-07-12
用途:
散水ホースの延長
対象商品:
09465757

取り外し再利用ができるので便利。散水ホースの延長時に利用している。

多摩運送株式会社 様2017-04-20
用途:
自動車整備
対象商品:
09465741

自動車の燃料ホースに使いましたが まったく問題なく使用できました。満足しています。

2017-03-27
用途:
エアーホースの締め付け
対象商品:
09465741

品質もよく、閉め具合も完璧なバンドです。
ホームセンターに売っていないサイズだったので助かりました。

2017-06-23
用途:
畑の水やり用ホースの締め付け
対象商品:
09465757

今まで蝶ねじタイプを使っていたが手でしめるのはきつくプライヤーを
用いたが面倒。このタイプはスナップオンが使えて簡単にきつく締められる。

2017-03-03
用途:
修理
対象商品:
09465784

9mm幅で大径サイズはなかなかありません。価格も安く助かりました

2017-10-19
用途:
塩ビ排水管の設置時
対象商品:
09465802

トイレ排水用の塩ビ管UV75の連結部に巻付けた自己融着テープからの漏水防止のために、補強としてホースクランプで締付けた。 2階トイレ汚水の室内床板への万が一の漏水防止を懸念して取り付けた。 塩ビ管の①接着剤+②自己融着テープ+③ホースクランプの3重漏水防止により、精神的な漏水懸念を払拭できた。

2017-09-21
用途:
トライドンの置き換え用に購入
対象商品:
09465757

部品商もよく持ってくるトライドンの置き換えにならないかと考えて購入してみました。締め込み時やや固いです。ドライバー使用時では場所によっては滑るかもしれません。対角7mmのボックスで締めると問題ありませんでした。但しラジエターホース等の刺す箇所が樹脂パイプに使用する場合は締め付きすぎに注意です。

2017-05-23
用途:
工場内の設備
対象商品:
09465741

安価で助かります!弊社の経費削減に充分役立ってます。

2017-03-24
用途:
ホース止め
対象商品:
09465741

ホースクランプとして何の問題もありませんが、もう少し、ネジが軽く回せるといいのですが!少し硬いと思います

2018-07-12
用途:
農機具のメンテナンス
対象商品:
09465741

燃料ホース交換時に必要になり購入しました。ちゃんとしています。

2017-01-07
用途:
浄水器の補修
対象商品:
09465741

浄水器の9mmホースが時々水圧で抜けるので、その対策としてこの部材を使ってみました。見た目以外は満足です。

2025-08-12
用途:
バイクの整備に

ミニバイクのラジエーターホースの固定に。
使えましたが、もう1つ大きいサイズを買った方がよかったかな?
これは自分の失敗なので星には関係なし。

2017-01-18
用途:
カーポートの雨水を流すパイプの延長の継ぎに使いました。
対象商品:
09465775

思った以上に締めやすく、しっかり固定できています。