マイクロマルチグリース モリブデンのレビュー

平均満足度 3.75 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マイクロマルチグリース モリブデン ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーション
999 / 税込 1,099
リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース 【用途】建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-12-03
用途:
普通乗用車の足回り給脂

リピーターです。
ローバーミニの場合、1本で前輪3箇所後輪1箇所X左右が賄えます。
だいたい5,000km毎に給脂するとしても、400mlの大きいサイズを選ばなくてもあと10年は保ちそうです。

2023-12-09
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
08515753

ヤマダコーポレーションのグリスガンに汎用品のネジ山が合わないので購入。

2021-11-14
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
08515753

他の同価格帯のグリースにくらべて耐熱温度が高いのがいい

2人が参考にしています
2018-06-24
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
08515753

普通のシャーシーグリスのグレードアップ商品です、ジムニ-のメンテナンスで使用しています良い商品です。

2018-09-09
用途:
トラクターのメンテナンス、修理
対象商品:
08515753

ロータリーの軸受けベアリングに使用。硬めで使いやすい。まだ試運転はしていないので、やや満足にしました。ごめんなさい。

2016-10-14
用途:
建設機械のグリスアップ
対象商品:
08515753

毎日使用してます。 年40本使います。
1本3~400円よりすこし高いですが、グリスのたれ落ちが少ないです。これはいいです。

2012-03-14
用途:
ポンプ
対象商品:
06910233

写真で判断して、購入してしまいました。想像していたものの半量でした。
他の方も同じミスをして、御社は謝罪されているのにまだ写真は変更されてなかったのですね。早急に変更されるべきだとおもいます

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
サイト上で大きさの区別を画像で表示することが難しく混乱させてしまい申し訳ございませんでした。
ご指摘頂きました商品画像ですが、表組を掲載している画面では左から順番に
85mL・210mL・420mL・420mLのフタ部分
の画像となっております。
また商品毎のページはその商品の画像を表示しております。

2010-10-05
用途:
ベアリング等
対象商品:
06910233

掲載写真と実物が違います!!
実物は長さが半分で、内容量も半分です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
ご指摘の「注文コード:06910233 MMG-200-MO」は、商品情報に記載しております通り、容量:210mLの製品でございます。
商品画像が代表画像で420mLのものでしたが、210mLのものに変更させて頂きました。
何卒ご了承くださいますようお願い致します。