ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズのレビュー

平均満足度 4.27 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
609 / 税込 670
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-09-21
用途:
1種電気工事士の技能試験
対象商品:
06945766

1種電気工事士の技能試験の練習用に購入しました。試験と同じ部品なので安心して使用できます。

1人が参考にしています
2018-12-28
用途:
太陽光パネルの接続部分に使用
対象商品:
06945827

間隔が適度であり使用が便利です
強度も適当でよいとおもいます

2018-12-28
用途:
配線作業
対象商品:
06945784

配線中継用に導入しました.問題なく使用できています.

アカイ冷熱 様2018-07-08
用途:
ソーラパネル配線接続端子に使用
対象商品:
06945766

十分配線も固定でき、順調に配線作業が出来て完了しました。

2017-11-11
用途:
車両の配線
対象商品:
06945793

何時も使っています。
問題無いと思います。
これからも使用します。

2018-05-01
用途:
電気工事士の実技試験の練習用に購入
対象商品:
06945766

実技試験の練習用に使用したが、電線を接続するとき、何回かネジの開け閉めを繰り返しても壊れることなく使用できた。

2018-11-01
用途:
第一種電気工事士技能試験対策
対象商品:
06945766

30回ぐらい締め緩めを繰り返すとねじ山が潰れて残念

1人が参考にしています
2015-02-28
用途:
現場での発電機からの分電盤
対象商品:
06945784

使いやすい

2014-11-19
用途:
試験機と被試験機器との中継配線
対象商品:
06945793

配線用には圧着丸端子を着けたコードを通常使用します。ネジ留めしますが、コードを動かすとネジが緩みすぐ動いてはずれそうになります。見るとネジは十字の山で抑える構造ですが、接触面積が小さいため抑えの力が不足します。そこで全部のネジを普通のセムスネジまたは平ワッシャー、ばねワッシャーに換えて使ってます。また、鉄ネジなので電気抵抗が大きく、欲を言えば真鍮ネジのほうが抵抗ロスが減るはずです。

2014-04-21
用途:
独立型太陽光発電
対象商品:
06945802

さすが春日電機、圧着端子を取付締め込んだ時の安心感!!
ベスト

2014-01-10
用途:
電線接続端子分岐用
対象商品:
06945793

ネジ部分が弱く、何回もはめたり、外したりするとネジが締まりにくくなってしまいます。
ネジ部の強度が弱い気がします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。