クレ2-26のレビュー
- 用途:
- パソコンの HDD & メモリー接点復活
しばらく使用していなかったノートPC (HP4740s w10 2台)
電源ボタン押しても電源入らなかったのでHDD外して、クレ2-26使用してみました。2台とも電源入り使用出来る様になりました。後からメモリにも使用。
このノートPCは、w10 ⇒ w11にアップグレード予定です。
- 用途:
- ヘッドフォーン、スイッチ類など接点不良の修正。
接点不良の修正にはこれがいちばんです。油せいぶんが入っているので
後々安心ですが、スライドスイッチにかけると動きがかくかくするときがある。
- 用途:
- スイッチの接点復活剤として使用
- 対象商品:
- 05827945
クレ5-56は、プラスチック製やゴム製には使わない方が良いと聞いています。この2-26はプラスチック製でも大丈夫なようです。もう愛用歴20年くらい使い続けています。
- 用途:
- 導通を良くするため
- 対象商品:
- 05827945
同社の接点復活スプレーと中身は同じという噂もあるが両方使った感じだとこちらのほうが一発復活するように思う。
- 用途:
- 小型モーター整流子給油及び接点復活
- 対象商品:
- 05827945
ロボット掃除機のファンモーターおよび走行モーターに使われている小型のマブチモーターのブラシ部分給油と接点復活にしよう
モーターノイズも低減しスムーズに回るようになります
- 用途:
- 船外機のメンテナンス
- 対象商品:
- 05827945
使用した後のメンテナンスに欠かせません。これを塗布しておくと始動時に問題なく指導します。あと、6-66も一緒に使っています。
- 用途:
- 精密電子気にの端子洗浄に好適!もったいないが、屋外の配電盤整備利用にも良いかも!
- 対象商品:
- 05827945
携帯電話の本体から割による内部端子洗浄に利用。安心の良い製品です。
また、個人的な趣味でウッドデッキでいろんな機器を配備して作業、遊びに利用しています。基本的に屋外の電気系統は配電盤で管理しています。きちんと管理しているつもりでも雨風で接触端子が劣化します。
クレ2-26でブラッシングし、見た目からリフレッシュ!安心の環境を復元。屋外の配電盤に利用するにはもったいない製品で、あくまで携帯電話のような精密機器での利用に好適と思います。
- 用途:
- 車のヒューズやハーネスの接点などのクリーニング
- 対象商品:
- 05827945
接点にスプレーして綿棒で拭き取ると黒くなるので、
汚れが落ちていると思います。
しかし接点が錆びてしまった場合は、錆びまでは落ちません。
スプレーした後には油成分が残り、5-56の様な匂いがします。
油成分には空気中の汚れを定着させる副作用もあるので、
スプレーする量はほんのちょっとで良く、
あまりジャブジャブ使わない方が良いと思います。
また、スプレーした後は、綿棒などで綺麗に拭き取った方が良いです。
- 用途:
- 自転車のメンテ、剪定はさみの手入れ用
- 対象商品:
- 05827945
少し値段が高いかも
使用した感想は、とてもいいです(錆が出にくい)
自転車のギアー部・チェーン部等に使用
剪定はさみは、研いだ後の仕上げに使用
- 用途:
- 車両の配線コネクタの導通確保や、充電工具のバッテリー端子清掃等
- 対象商品:
- 05827945
KURE2-26は、何十年も愛用している商品です
車両等の配線コネクタを接続する箇所に使用したり、端子や端子台の清掃時にウエスに少量つけて拭いたりで使います
1つ、注意としては缶の噴射に可燃性ガスを使用しているので、特に吹き付けたりした直後にコネクタを指したりすると、発生する火花がガスに引火して危険なので
換気の良い場所か、使用後しばらく時間を置いてから通電等を行いましょう
この2-26には通電性は無いので、シュッとスプレーした液体のまま通電しても、電子機器等に影響が出た事は今までにありません
- 用途:
- ボリュームの接点復活に
- 対象商品:
- 05827945
グリース同様ちょって噴出圧力が強いので評価1つ落としました。余分なところまで大量に噴出。リチュームグリスより始末は良いが・・・
- 用途:
- ジェットスキーに使用
Y社W社の高価なスプレーより良いです。