エンジンコートのレビュー

平均満足度 4.38 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンコート イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,098 / 税込 1,208
耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明なコーティングスプレーです 密着性、耐水性、防蝕性に優れています。 長期間艶を保ちます。 電気絶縁性なので、バッテリー端子、コネクター等の電気系統の絶縁スプレーとしても優れています。 【用途】エンジンのアルミカバーの塗装。 バッテリー端子、コネクターの電気絶縁補助剤。 バッテリー端子の防錆。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-23
用途:
自動車のエンジンやトランスミッションのボディーのアルミ合金部分の腐食および腐食の進行防止

リピーターです。中古車ではアルミブロック部の腐食等がよく見られると思いますが、これらの進行防止にはとても効果が見られます。他のもっと高価なモノを使用していないので比較はできませんが、コスパは抜群で施工も簡単なので同様の症状でお困りの方にはオススメです。

2020-02-25
用途:
バイク、スプロケカバーの塗装
対象商品:
06710365

BG250クラブマンのスプロケカバー(アルミ製)を磨いた後の表面保護用に使用。最初は、塗装した時期が冬場だったためスプレー缶の温度が低く、スプレーした塗料がうまく霧状になってくれず、塗装面がデコボコになってしまい、失敗。最終的には、スプレー缶を湯(50~60℃位)につけて、温める事により成功しました。普通の塗料よりも粘度が高いようなので、冬場は缶を温めるのは必須だと思います。塗装面の仕上がりについては、艶もあり、満足してます。

5人が参考にしています
2019-11-14
用途:
マフラーのクリア耐熱塗装
対象商品:
06710365

バイクのマフラーの耐熱クリア塗装に使いました。つやもあり、きれいに仕上がりました。

4人が参考にしています
2019-11-21
用途:
エンジンルーム内のコーティングに、

バッテリー充電後に端子が白い粉吹き状態だったので、ブラシで掃除後にエンジンコートを吹きつけました。それ以降、端子は綺麗な状態を保つことができてます。
次は、エンジン内全体を清掃ののち施したいと思います。

2人が参考にしています
2020-05-25
用途:
バイク、空冷エンジンのヘッドカバー用
対象商品:
06710365

GB250の空冷エンジンのアルミヘッドカバーを磨いた後の仕上げに使用。塗装後、1week以上乾燥させ、エンジンに装着。1時間程度走行した後見ると、表面にブツブツと気泡が出ており、時間と共にどんどん増えていく。メーカーに確認した処、恐らくは完全に乾燥し切れなかったガスが気化したのだろうとの事。また、空冷エンジンには適さずとの事で、よく見たらスプレー缶にはその旨コメントがありました。確認せずに使った私も無罪ではありませんが、モノタロウの製品紹介ページにはそんな事は全く書いてありませんでしたので、今後のために改善を希望します。

23人が参考にしています
クールシャワー 様2019-05-06
用途:
中古車の展示用
対象商品:
06710365

今まで いろいろな 商品を試してきましたが、この商品が1番です。
エンジンルームが ピカピカに仕上がります。

1人が参考にしています
2020-03-18
用途:
レストア用

最初勘違いしてグリス系のスプレーかと思ったら完全に塗料です
均等に吹いて乾くとピカピカに艶が出ます
おー凄いと思いましたが
透明クリアと何が違うのかと疑問

3人が参考にしています
2018-06-23
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
06710365

バイクのオイルクーラーのオイルパイプが錆びてきたので、錆をとりエンジンコートで塗装しました。 それほど熱くなるところではありませんが、変色もなく非常に満足です。

1人が参考にしています
有限会社 石橋輪業 様2020-03-31
用途:
塗装作業
対象商品:
06710365

今までも使っていたから。他の物使ってみましたがこの製品が一番良いと思います。

1人が参考にしています
2020-01-12
用途:
バイクのクランクケースカバー
対象商品:
06710365

バイクのクランクケースカバーの白サビを落としたあとの上塗りに使いましたが、
何故か気泡が凄くて塗りにくかったです。
普通の耐熱クリアーで良かったかな?

2人が参考にしています
2013-04-09
用途:
オイルが掛かる雰囲気での電子機器の表面保護。
対象商品:
06710365

雰囲気:オイル、オイルミスト及び塵埃の多い雰囲気。
保護対象:電子機器(機械に組込みプリント基板)の表面保護。
検討事項
1.耐オイル性(耐潤滑オイル)
2.絶縁性(電圧:50VDC 500MΩ以上)
3.耐剥離性(乾燥後のクラック等)
4.耐温度(0度C~40度C)
5.保守性(電子部品等の交換、ハンダ付等)
全項目を満たした。速乾性で使い易い。
比較的安価で簡便な表面保護にはお勧めしたい。

3人が参考にしています
スリービー自動車工業有限会社 様2013-06-10
用途:
エンジンルームが輝きます
対象商品:
06710365

エンジンルーム内の黒い部分に使う綺麗なります

2人が参考にしています
2013-01-28
用途:
エンジンルームの洗浄後に使っています
対象商品:
06710365

とてもエンジンルームがきれいに見えます
悪い点はエンジンがあたたまると臭いが出ますヒーターを外気にすると
ひつ内に臭いが入ってしまいとてもくさいです

2人が参考にしています