コンクリボンドK10のレビュー
- 用途:
- カーポート側壁でクッション材固定で使用
- 対象商品:
- 06178225
使用から2カ月半経過、雨風結構な量に晒されてますが、剥離することなく設置時の形状を維持しており、問題ない買い物でした。
- 用途:
- 床材剥がれの補修に
- 対象商品:
- 06178225
床の塩ビタイルが剥がれたため、補修用に購入。椅子の移動荷重がかかるところですが、
補修後の剥がれもなく現在のところ良好です。初めての使用でしたが、価格的にも納得できる
商品でしたので、良かったです。
- 用途:
- 表札の取り付けなど
- 対象商品:
- 06178225
コンクリートやブロックに表札や小さな看板などを貼るときによく使います。信頼性ありますね。あと、数年車内で保存していますが固まることなく使えるところも良い点です。★
- 用途:
- マンション前の雑草防止用に使用します。
- 対象商品:
- 06178225
コンクリートのヒビなどの隙間から雑草が伸びます。雑草を小さいうちに抜き取って回りをテープで養生してコンクリボンドを流し込んで指かヘラで平にして完了です。10年は雑草は、生えてきません。
- 用途:
- 床材タイルの張替え
- 対象商品:
- 06178225
事務所の床のタイルが剥がれた際、毎回こちらの商品を使って補修しています。モノタロウさんはお安く、納期も迅速なので大変助かっています。また購入させていただきます。
- 用途:
- レンガをつなぐため、ほか色々
- 対象商品:
- 06178225
今回は、レンガを繋ぐ為が。第一の目的としてのつもりだったのが、白のパッキンが外れてるのがわかりぬったとこ、黒い筋子がでてきた、後の祭り10CMぐらい、油絵でも塗って誤魔化しできると言っている
こちらのミスです、色の表示をよくみてなかったに尽きる
箱のどこかに、この
色としてとして大きくいろみほん出来ないかなと思いながら
- 用途:
- 花壇の縁取りに(コンクリブロックとレンガの接合)
- 対象商品:
- 06178225
屋外で使用する場合,貼って半年程は持つのですが,その後接合面からポロリとボンドごとはがれて取れてしまいます。
貼り付けて積み上げて幾分にはよいのですが,壁面への貼付や平面に垂直に貼り付けただけですと,耐久性はあまり無いようなので特に「水濡れの可能性がある場所」や「高い位置への使用」は注意が必要です。
しかしながら,白っぽくならないボンドがこれしかないので,特性を留意しつつしようしています。
この商品コンクリボンドK10はご指摘のように耐水性が少し弱く「水濡れの可能性がある場所」については注意が必要です。
耐水性が必要な場合は、2液タイプになりますがボンドE250(注文コード10981634)をお試しください。