シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)のレビュー

平均満足度 4.70 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
349 / 税込 384
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-10-14
用途:
シャフトの軸受用
対象商品:
10773357

昔から聞きなれたメーカーのNTNさん。ですので品質に間違いないと思っています。注文から納入まではやく、急ぎだったのでとても助かりました。また機会があったらリピートします。

3人が参考にしています
2021-07-28
用途:
バイクメンテ
対象商品:
10773375

スイングアームのベアリング。メーカー純正でなく、同サイズを注文。品質には全く問題なし。

2人が参考にしています
2021-03-27
用途:
回転部分のベアリング化
対象商品:
08773527

すぐ到着し日本製NTNなので安心ですし大変満足しています。

1人が参考にしています
有限会社アグリプロセス宮崎 様2019-12-18
用途:
機械内部品交換用
対象商品:
08900997

特殊ベアリングで簡単に入手が困難なため重宝いたしてます。
外国製の機械に使用いたしてますが問題ありません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-08-02
用途:
バイク スイングアーム
対象商品:
10773603

純正となんら変わらないのでとてもお買い得でおススメです

1人が参考にしています
太田商店 様2019-01-04
用途:
エンジンの軸受け
対象商品:
08773527

安心のNTN製。他のサイズが必要で問い合わせで製造してないことが分かり軸側を加工して使用予定です。部品が数個あるのでこのベアリングも数個購入しました。

2018-10-08
用途:
バンバン200のブッシングの代替に使用
対象商品:
10773357

ばんばん200のスイングアームピボットを固定するブッシングの代わりに使用しました。ブッシングより2ミリ長いですが、問題ありません。劇的に乗り心地が変わります。バンクした時にリアタイヤが外側に逃げる感じが減少し、従前よりスピードを上げてコーナーに侵入できるようになりました。お勧めです。

2018-09-10
用途:
オートバイメンテナンス
対象商品:
10773436

オートバイのスイングアーム内部のベアリング交換用に購入した記憶あります。純正部品よりも安く購入できるためです

2019-06-05
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
73446196

信頼のおける商品なので問題なく使用できました。梱包もしっかりしておりこちらも問題ありませんでした。

2018-11-15
用途:
自家用車に装着
対象商品:
10773454

何時も購入し使用してます。
安心して使用できます。
今後とも宜しくお願い致します。

2020-03-22
用途:
機械部品
対象商品:
10773402

以前ラベルは、外装の袋に貼られていたのですが、今回届いた物には、
現物に直接ラベルが貼られており1つ1つ剥がすのが手間でした。

2018-03-09
用途:
バイク部品修理用
対象商品:
10773481

発送も早く、他店舗で買うより安く手に入り満足です。

九州オートモービル 様2019-02-25
用途:
バイクスイングアーム
対象商品:
10773576

純正品と同じなので、安心して使えました。
また、注文します。

2017-06-05
用途:
バイクの交換部品として使用
対象商品:
10773375

こういった細かい部品まで1個単位で販売してくれるので、助かります。
価格も高くなくていいですね。

2017-10-05
用途:
バイクのスイングアーム用ベアリング
対象商品:
10773375

バイクのスイングアーム用ベアリングを交換するために購入しました。
純正部品より価格が断然安いので、海外製品かと不安な部分もありましたが、日本製だったので安心しました。

2016-07-11
用途:
オートバイの純正部品の代替として
対象商品:
08773502

純正部品と同じ品番が見つかって非常に助かりました。
おまけにお値段が純正部品の半額ほど、それに品物の到着も早くて助かりました。

樋口工業 様2016-10-21
用途:
エンジン内部
対象商品:
08773396

さすがNTN。メーカに採用されているだけあって確実です

2016-06-09
用途:
電動三輪車の車軸に使用
対象商品:
10773524

工場挿入品より、耐久性が有り、信頼出来ます。

2015-06-02
用途:
除雪機のベアリング打ち替えに購入
対象商品:
10773454

このタイプのベアリングは、なかなか店頭販売していないので、他の商品と同時に購入しました。
小包装に、他のベアリングとのまとめ包装してあり商品に不具合は全くありません。
日本品質で精度も当たり前に完璧で、モノタロウさんで買うと安いし、まとめ買いで送料無料なので重宝してます。最近ガソリン代高いから・・・助かります。

1人が参考にしています
2018-06-02
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
08773396

ここのメーカーの商品を否定することは、日本の製造業を否定するのと同じ
悪いわけがない