ガソリン携行缶のレビュー
- 用途:
- 農作業用管理機、刈り払い機、チェンソーの燃料
- 対象商品:
- 18370747
底面の塗装が薄く直ぐに傷が付き易い塗装を厚くするか、導電性ゴムを貼ってほしい。
- 用途:
- 農作業の耕運機用
- 対象商品:
- 09180403
農作業に耕運機を使用しているので、ガソリンは必要。缶もしっかりしており給油ノズルも缶に携行できるので良い
- 用途:
- 高圧洗浄機の燃料用
- 対象商品:
- 09180403
外周ゴム G-4
https://www.monotaro.com/g/01298833/
キャップ TS1
https://www.monotaro.com/g/00213700/
他の方の投稿にもありましたけど、このあたりのリンクも
関連に入れておいていただけると探しやすいと思います。
こちらの10L缶と5L缶を1年以上使った感想ですが、
以前のメルテック製と比べてキャップから漏れ始めるまでが結構早かった。
キャップ交換もそれほど安くないです。
また形が平に近いので、容器を使い切るとき、
最後に少し残ってしまうのが気になります。
- 用途:
- 発電機等に入れる軽油、ガソリンの給油に使っています。
- 対象商品:
- 36589831
持ち運びが楽です。
購入して1年になりますが、とても丈夫で良いです。
ただ頻繁に使うので、付属のノズルがすぐ切れてしまいます。
消耗品も揃えていただいてるので、ノズルだけを交換できますが、蓋から取り外すのがかなり硬くて大変といわれて、蓋ごと交換しています。
蓋付はノズルのみより、価格が倍以上高いので、交換のコツなどがあったら教えて頂きたいです。
- 用途:
- ガソリン携行缶
- 対象商品:
- 09402583
長年使用しているとゴム製パッキンなどがひび割れ商業的に見てくれが悪いです。
パッキン類の互換性のあるもの純正パッキン等、検索が簡単になってほしいです。
貴重なご意見ありがとうございます。
MD-20用ゴムパッキンを登録いたしました。
http://www.monotaro.com/g/01289881/
専用部品としても登録しております。
今後ともよろしくお願いいたします。
- 用途:
- マイカー マイバイク でガス欠近くまで 気がつかないときに安心 10リッターがベスト
- 対象商品:
- 09180403
マイカー マイバイク でガス欠近くまで 気がつかないときに安心 10リッターがベスト 製品の仕上げ 使いかって 満足しています 東京SK
- 用途:
- バイク、農機具、混合に最適
- 対象商品:
- 09402583
田舎のお百姓さんは、一斗缶(18L)でガソリン、軽油を在庫してますが、ガソリンスタンドがそれでは
販売をしてくれません。
丸缶は2段でも在庫できますので、場所いらずで◎です。
- 用途:
- ガソリンの補充に使います。
- 対象商品:
- 09402583
本体には問題はないが、付属の給油ホースのジャバラの部分に穴が空いていて使用できなかった。
この度はご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ございません。ホースの交換につきまして、別途連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。